This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7769DEVM:与 AFE7769DEVM 匹配时澄清了长度匹配

Guru**** 2801435 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7769DEVM, AFE7769D, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1280023/afe7769devm-length-matching-clarification-when-mating-with-afe7769devm

器件型号:AFE7769DEVM
主题中讨论的其他器件: AFE7769DLMK04828

您好、TI 大师、

我要设计一个电路板来与  AFE7769DEVM 配合使用、我要使用 FMC+连接器来与 EVM 配合 使用、并且我对长度匹配有疑问。

参考 EVM 原理图第12页、FTXCLK_P/N 和 FPGA_SYSREF_P/N 的原理图字长匹配

问题:

1. TI 是否要求匹配板上的两个时钟(FTXCLK_P/N 和 FPGA_SYSREF_P/N)的长度也匹配?  

2. CLK_LA0怎么样? 是否需要与 FTXCLK_P/N 和 FPGA_SYSREF_P/N 匹配?

3. TI 建议的 Apair 和 Interpair 规格是什么? (密耳/ps)  

另外、您能告诉我要获取 AFE7769D 完整数据表吗?

谢谢。
此致、
阿尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alder:

    Unknown 说:
    1. TI 是否也要求匹配板上的两个时钟(FTXCLK_P/N 和 FPGA_SYSREF_P/N)的长度匹配?  [/报价]

    不、这不是一项严格的要求。 JESD204标准仅将 JESD204侧的时钟指定为确定性。 这意味着时钟器件(即 AFE7769D EVM 上的 LMK04828)需要在每次复位和上电时使用相同的对齐相位信息输出时钟和 SYSREF。 只要时钟和 SYSREF 迹线布线以确保满足指定的 AFE7769D SYSEF 以进行时钟设置/保持时间、并且还可以确保上电/复位时具有确定性的相位、您的设计就会满足 JESD204互操作性。

    Unknown 说:
    2. CLK_LA0怎么样? 我是否需要与 FTXCLK_P/N 和 FPGA_SYSREF_P/N 匹配?

    2. CLK_LA0是另一种 FPGA DLL/PLL 电路的参考时钟。 它具有与之前相同的指导。

    Unknown 说:
    3. TI 建议的空气中和对内规格是什么? (密耳/ps) [/报价]

    3.我们有一系列的视频来帮助您快速了解。 我可以向您发送包含所有 DRC 限制的 AFE7769D EVM 布局、供您参考。  

    https://www.ti.com/video/4887179668001?keyMatch=JESD204B

    https://www.ti.com/video/4870259786001?keyMatch=JESD204B

    https://www.ti.com/video/4870305881001?keyMatch=JESD204B

    Unknown 说:
    此外,您能不能告诉我要获取 AFE7769D 完整的数据表?

    请注册以登录 TI.com。 然后、我将授予您使用数据表和 EVM 布局访问我们内部安全服务器的权限。 谢谢!

    -姜

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、 我可以访问数据表。