This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7906:AFE7906调整采样时序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1277895/afe7906-afe7906-adjust-the-sampling-timing

器件型号:AFE7906

这次使用的 ADC 配置为
使用1 PLL 和2个 ADC
用作4个通道 x 2 = 8个通道。

两个 ADC 的 REFCLK 和 SYSREF 模式的容差为0.1mm。
我尽量避免出现错误。

调整两个 ADC 到 ADC 的采样时序。
有什么方法可以做到这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队

    我的客户正在寻找反馈、那么您能回答一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsuya:

    只是确认一下、您的图中的 ADC1和 ADC2是否是两个单独的 AFE7906s? 在 AFE 内部、无法调整 ADC 的采样时序、因此我想确认您参考的是两个单独的 AFE。

    如果是针对两个 AFE、则调整采样时序的方法是使用内部延迟来调整来自 LMK 的其中一个时钟、因为 AFE 无法在内部调整这一点。  

    此致、

    大卫·查帕罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设计使用两个 AFE7906、
    ADC1和 ADC2作为器件独立的 AFE7906
    JESD204c 4通道、每通道2个
    传送