This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:JESD、带 Xilinx KC705、仅4条 GTX 通道、连接至 RX/TX CD、但不连接 AB?

Guru**** 2547690 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1279260/afe7950evm-jesd-with-xilinx-kc705-only-4-gtx-lanes-connected-to-rx-tx-cd-but-not-ab

器件型号:AFE7950EVM

我正在尝试将 ZC706设计移植到 KC705。 我从前者开始、因为它是相同的 FPGA 结构(我想)。 我能够毫无问题地合成、但尚未更改 JESD_LINK_PARAMS.VH 中的任何设置。

观察 AFE7950EVM 和 KC705的原理图、似乎只有4个 GTX 通道连接、它们是上4条通道连接到 STX/SRX 5-8 (上4条通道)。 在 KC705上、较低的4 STX/SRX 1-4无法到达任何位置。

在 JESD_LINK_PARAMS.VH 中,我看到我可以更改全部8通道的通道映射,大概只更改1-4通道,但我看不到一种方法将设计设置为只使用 CD 通道(即,, SRX/STX 5-8 )。

此外、我注意到在 ZC706约束文件中、一些以其他方式连接到 EVM 上 FMC 的 GPIO 没有在约束文件中指定、并且它们没有出现在 Vivado 实现的引脚规划中、 这似乎表明它们在 FPGA 设计中没有使用。 我是否能够正确地看到它。

我不需要非常快(最多可能是500msps)的 ADC 和 DAC、因此我想、我可以只使用一条 JESD GTX 但我同样局限于从 FMC 连接到 FPGA 的通道(即 FMC 通道 DP0-3、在 AFE EVM 上连接到 STX/SRX 5-8)。 有人能向我介绍如何让 AFE7950EVM 与 KC705配合使用吗?

如果我必须连接全部8个通道、即使我不需要这种吞吐量、我也有一个 Versal Prime 评估板、我相信它的2个 FMC 连接器中的每一个总共有12个 GTM 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 KC705板上仅连接4个通道、因此需要修改参考设计、以使用4个或更少的通道。

    在 JESD_LINK_PARAMS.Vh 中、您需要将通道数参数更新为4、然后将极性和映射参数更新为只有4个条目。

    此外、还需要更新收发器向导、以便使用正确的4个通道。

    如果您想让我们为 AFE + KC705或 AFE+VCK190创建定制设计方案、您可以填写下表、我们将为您提供交货所需的估计时间。  

    此致、

    大卫·查帕罗