请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC-Antenna-DK2大家好。
下面的设计说明采用了哪种层积? 一位射频设计工程师告诉我、不仅传输线路会受到层堆叠的影响、而且天线性能也会受到影响。 尽管天线本身没有铜平面。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。
下面的设计说明采用了哪种层积? 一位射频设计工程师告诉我、不仅传输线路会受到层堆叠的影响、而且天线性能也会受到影响。 尽管天线本身没有铜平面。
提前感谢
您好!
最重要的因素是电路板接地层的尺寸、改变它也会影响匹配网络。 影响天线性能的因素的更多详细信息、请参见 SWRA161 (AN058 -天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161
我找到了 CC1110EM IIFA 参考设计(SWRR058)、并会将其上传到此线程、以便您可以自行检查层堆叠。 我希望在本周结束前提出这一问题。
此致、
扎克
您好!
后续跟进-此电路板实际上非常大、我们从未发布过此设计。 电路板较大的原因是在 GND 平面减小时测试谐振。 即 GND 切片、因此它不是实用的 EVM、我们不建议使用。
因此、我们建议查看中的天线及其详细信息:
正如我在之前的回复中提到的、SWRA161还包含有关天线性能的信息。 应用手册中讨论了实现这些天线和重要因素。 如前所述、GND 平面的尺寸非常重要。
我们建议使用您所使用的相关参考设计的层叠。
此致、
扎克