This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计手册 DN023的层积

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC-ANTENNA-DK2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1275217/layer-buildup-of-design-note-dn023

主题中讨论的其他器件:CC-Antenna-DK2

大家好。

下面的设计说明采用了哪种层积? 一位射频设计工程师告诉我、不仅传输线路会受到层堆叠的影响、而且天线性能也会受到影响。 尽管天线本身没有铜平面。

提前感谢

www.ti.com/.../swra228c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最重要的因素是电路板接地层的尺寸、改变它也会影响匹配网络。 影响天线性能的因素的更多详细信息、请参见  SWRA161  (AN058 -天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161

    我找到了 CC1110EM IIFA 参考设计(SWRR058)、并会将其上传到此线程、以便您可以自行检查层堆叠。 我希望在本周结束前提出这一问题。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    后续跟进-此电路板实际上非常大、我们从未发布过此设计。  电路板较大的原因是在 GND 平面减小时测试谐振。 即 GND 切片、因此它不是实用的 EVM、我们不建议使用。

    因此、我们建议查看中的天线及其详细信息:

    正如我在之前的回复中提到的、SWRA161还包含有关天线性能的信息。 应用手册中讨论了实现这些天线和重要因素。 如前所述、GND 平面的尺寸非常重要。

    我们建议使用您所使用的相关参考设计的层叠。

    此致、
    扎克