This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:射频配置

Guru**** 2988390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1252646/afe7900-rf-configuration

器件型号:AFE7900

您好!

我有一个使用 AFE9000 RF IC 的定制电路板、  

我正在尝试使用外部 Latte SPI 模块进行配置(请参阅在安全文件夹中提供的 Vitis Format.doc 中生成 SPI 写入)。

能够读取和写入寄存器、但配置失败。

附加 SPI 模块的日志以供参考。  

 e2e.ti.com/.../afe.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能否共享正在运行的 SPI 写入文件以获取此日志? 我们需要 在发生故障的行中读取/轮询的寄存器的相关信息。  

    此致、

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5126.spiwrites.c

    Vijay、您好!

    请在所附的 SPIWRITE 文件中

    --

    此致  

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关此查询的任何更新  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您共享您的 SPIWRITE 文件。 我们了解了您收到的错误、想要检查几个事项、以帮助缩小确切问题的范围。

    1.您是否在使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的最新版本的 AFE79xx GUI?

    2.您收到的 JESD 警报的一部分表示 LOS、即信号丢失、这意味着这些通道在其 SerDes 通道上看不到任何数据。 您能否确认 FPGA 已配置为在正确通道上发送数据?

    3.如果你可以分享你的 python 脚本,我们也可以在我们的实验中测试这个,以确保没有问题的配置。

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我使用的是工具版本2.05、Latte Framework 版本;5.7.2、可在我的 AFE79XX 安全文件夹中找到

     

    在 FPGA 中、我将 STX5、STX6用于 Rx_serial_data (1:0) 、STX1、STX2用于 TX_serial_data (1:0)

    3.为我的应用修改了 S2_OnboardClk_RX_250M_TX_500M_FB_disabled.py

    ##############		Read me			##############
    #In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
    #In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_24410; Data Rate = 245.76M
    
    sysParams=AFE.systemParams
    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion
    
    setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
    ##############		Top Level			##############
    sysParams.FRef			= 245.76
    sysParams.FadcRx		= 2949.12
    sysParams.FadcFb		= 2949.12
    sysParams.Fdac			= 2949.12*2
    sysParams.externalClockRx=False
    sysParams.externalClockTx=False
    													
    ##############		Digital Chain		##############
    
    		#####	RX	#####
    sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]			#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.rxNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for RXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for RXD 
    
    		#####	FB	#####
    sysParams.fbEnable		=	[False,False]
    sysParams.ddcFactorFb	=	[6,6]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
    sysParams.fbNco0		= 	[500,1800]				#Band0 for FB1 and FB2 
    
    		#####	TX	#####
    sysParams.ducFactorTx	=	[24,24,24,24]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
    sysParams.txNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for TXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for TXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for TXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for TXD
    
    
    ##############		JESD		##############
    
    		#####	ADC-JESD	#####
    sysParams.jesdSystemMode= [5,5]
    													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
    													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
    													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
    													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
    													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
    													
    sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
    sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]
    													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
    													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]
    
    sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK		= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK		= [32,32]
    
    sysParams.jesdTxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    		#####	DAC-JESD	#####
    sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
    sysParams.LMFSHdTx		= ["24410","24410","24410","24410"]
    sysParams.jesdRxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
    sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
    sysParams.jesdRxK		= [32,32,32,32]
    
    		#####	JESD Common	#####
    	
    sysParams.jesdABLvdsSync= True
    sysParams.jesdCDLvdsSync= True
    sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA
    
    ##############		GPIO		##############
    sysParams.gpioMapping	= {
    						'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    
    ##############		LMK Params		##############
    lmkParams.pllEn			= True
    lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
    lmkParams.lmkFrefClk	= True
    setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
    
    ##############		Logging		##############
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
    logDumpInst.rewriteFile=1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
    device.optimizeWrites=0
    device.rawWriteLogEn=1
    
    device.delay_time = 0
    #-------------------------------------------------------------------------------------------------#
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

     

    注:  

    我们注意到 在我配置 AFE7900、CLK 和 FPGA 后、在 FPGA 中正在切换 rx_islockedtodata[1..0]。

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    有任何更新吗?

    此致

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题有任何更新吗?

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您共享的脚本没有任何问题。 我注意到的一点是 、您提到对串行器/解串器仅使用两个通道、但您的脚本启用了所有四个通道、这意味着您将使用四个串行器/解串器通道。 您是否计划在 ADC 和 DAC 侧仅使用2个通道?

    如果只 想使用 TXA 和 TXB 、您应该将以下参数添加到脚本中:sysParams.txEnable =[True、True、False、False ]

    RXC 和 RxD 的情况类似:sysParams.rxEnable =[False、False、True、True]

    您可能面临的问题是、您在 AFE 端启用了四个 JESD 通道、但在 FPGA 端仅启用了两个。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试通过禁用脚本中的其他两个通道来为串行器/解串器使用两个通道。 我仍然无法获取 rxlocedtodate 或 sync

    我在 FPGA 内部回送中进行了相同的测试、可以正常工作。

    我在 AFE 配置中是否遗漏了内容、请支持  

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    更改为仅两个通道后、您是否仍在 AFE 上收到相同的 JESD 错误?  

    您是否能够在 FPGA 上监控 SYNC 信号的状态? 如果不是、您可以在启动期间和启动后探测并检查其状态? 您是否还可以验证您的 FPGA 是否配置为预期 DAC 同步作为 LVDS 信号?

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是我在 FPGA 上收到的

    1.链路层信号

    2.物理层信号

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在仅使用两个通道进行更改后、您是否可以共享在 AFE 启动中看到的错误? 您能否 共享正在获取的新 SPI 日志。

    还需要检查的一点是、JESD 链路参数在 AFE 和 FPGA 端都匹配。 这将是 LMFS、"K"和扰码功能。


    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    我已附加了 SPI 日志。

    FPGA 中的 JESD 链路参数

    链路= 1、//链路数量,由多个通道组成的链路
    L = 2、//每个转换器器件的通道数
    m = 4、//每个转换器器件的转换器数
    f = 4、//每帧八位位组数
    S = 1、//每帧每个转换器的发送器样本数
    n = 16、//每个转换器的转换位数
    N_PRIME = 16、//每个样本中传输的位数
    CS = 0、//每个转换样本的控制位数

    k = 32、

    换序="真"、(已启用)

    e2e.ti.com/.../afe_5F00_spi_5F00_log.txt

    --

    此致  

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您似乎仍然收到与未使用的通道相关的错误。 您能否共享用于生成新 SPI 日志的更新的 Latte 脚本?  

    此外、为了帮助修复轮询错误、您可以尝试增加轮询计数的数量或增加轮询之前的等待延迟。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 我已经向您分享了更新的 Latte 脚本、PFA
    • 我正在  
    1. 在 Rx_DEV_SYNC_n、DEV_LANE_aligned 和 allDEV_LANE_aligned 上为"高电平"、并且
    2. TX_DEV_SYNC_n、SYNC_n、mDEV_SYNC_n 上为"低电平"。
    3. jesd204_rx_pcs_data_valid [1:0]= 3h 并且  jesd204_rx_pcs_data[63:0]从 BCBCBCBCBCh 流出。
    4. jesd204_TX_pcs_data[63:0]具有 BCBCBCBCBCBCBCBCBCh 状态。
    5. rx_sysref 和 tx_sysref 上的15.36Mhz 时钟。
    • 您能告诉我哪个错误指示了 与未使用的通道相关的错误吗?

    谨致问候

    维韦克五世

    ##############		Read me			##############
    #In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
    #In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_24410; Data Rate = 245.76M
    
    sysParams=AFE.systemParams
    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion
    
    setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
    ##############		Top Level			##############
    sysParams.FRef			= 245.76
    sysParams.FadcRx		= 2949.12
    sysParams.FadcFb		= 2949.12
    sysParams.Fdac			= 2949.12*2
    sysParams.externalClockRx=False
    sysParams.externalClockTx=False
    													
    ##############		Digital Chain		##############
    
    		#####	RX	#####
    sysParams.rxEnable      =   [False,False,True,True]        
    sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]			#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.rxNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for RXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for RXD 
    
    		#####	FB	#####
    sysParams.fbEnable		=	[False,False]
    sysParams.ddcFactorFb	=	[6,6]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
    sysParams.fbNco0		= 	[500,1800]				#Band0 for FB1 and FB2 
    
    		#####	TX	#####
    sysParams.txEnable      =   [True,True,False,False]
    sysParams.ducFactorTx	=	[24,24,24,24]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
    sysParams.txNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for TXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for TXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for TXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for TXD
    
    
    ##############		JESD		##############
    
    		#####	ADC-JESD	#####
    sysParams.jesdSystemMode= [3,3]
    													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
    													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
    													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
    													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
    													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
    													
    sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
    sysParams.LMFSHdRx		= ["24410","24410","24410","24410"]
    													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
    													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb		= ["22210","22210"]
    
    sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK		= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK		= [32,32]
    
    sysParams.jesdTxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    		#####	DAC-JESD	#####
    sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
    sysParams.LMFSHdTx		= ["24410","24410","24410","24410"]
    sysParams.jesdRxLaneMux	= [0,1,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
    sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
    sysParams.jesdRxK		= [32,32,32,32]
    
    		#####	JESD Common	#####
    	
    sysParams.jesdABLvdsSync= True
    sysParams.jesdCDLvdsSync= True
    sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA
    
    ##############		GPIO		##############
    sysParams.gpioMapping	= {
    						'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    
    ##############		LMK Params		##############
    lmkParams.pllEn			= True
    lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
    lmkParams.lmkFrefClk	= True
    setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
    
    ##############		Logging		##############
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
    logDumpInst.rewriteFile=1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
    device.optimizeWrites=0
    device.rawWriteLogEn=1
    
    device.delay_time = 0
    #-------------------------------------------------------------------------------------------------#
    AFE.deviceBringup()
    
    #AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    您能否验证您是否使用 AFE79xx 安全文件夹中提供的最新版本的 AFE79xx GUI?

    我已经根据您在上面提供的脚本生成了一个 SPI 日志。 您能否尝试此文档、看看它是否可以修复您遇到的问题?  

    e2e.ti.com/.../6864.spiwrites.c

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    我正在

    1. RX_IS_locktodata[1]="高电平"
    2. CORE_PLL_LOCKED ="高电平"
    3. XCVR_PLL_Locked ="高电平"
    4. RX_DEV_SYNC ="低电平"
    5. allDEV_LANE_aligned ="低电平"
    6. DEV_LANE_aligned ="低电平"
    7. SYNC_OUT ="高电平"且持续时间很短

    我将随附日志文件和在 PHY 和链路层拍摄的 FPGA 快照

      e2e.ti.com/.../afe_5F00_spi_5F00_log_5F00_ti_5F00_30Aug.txt

    --

    此致

    VivekV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    我在原理图中已连接 RX1 FB1和 TX2。  

    我已经将 STX5、6、7、8连接到 FPGA、并将 SRX1、2、3、4连接到 FPGA   

    那么我的 sysParams.jesdTxLaneMux 和 sysParams.jesdRxLaneMux 应该是什么呢?

    --

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    只是确认一下、您是否仅计划使用1个 Tx 和1个 Rx 或者您是否计划使用1个 Tx、1个 RX 和1个 FB? 您提供的脚本没有为此进行配置。  

    用于正确对 JESD 进行路由的通道多路复用器参数如下所示。  

    sysParams.jesdTxLaneMux =[4、1、5、3、0、2、6、7]

    sysParams.jesdRxLaneMux =[1、0、2、3、4、5、6、7]

    如果 需要1Tx、1RX 和1FB、则下面的脚本会将 AFE 配置为仅使用 TxB 并将其路由到 STX1和仅使用 RxA+FB1并将其数据路由到 STX5和 STX6。  

    ##############		Read me			##############
    #In HSDC Pro DAC tab, Select AFE79xx_2x2TX_44210; Data Rate = 491.52M
    #In HSDC Pro ADC tab, Select AFE79xx_2x2RX_24410; Data Rate = 245.76M
    
    sysParams=AFE.systemParams
    sysParams.__init__();sysParams.chipVersion=chipVersion
    
    setupParams.skipFpga = 1 # setup FPGA (TSW14J56) using HSDC Pro 
    ##############		Top Level			##############
    sysParams.FRef			= 245.76
    sysParams.FadcRx		= 2949.12
    sysParams.FadcFb		= 2949.12
    sysParams.Fdac			= 2949.12*2
    sysParams.externalClockRx=False
    sysParams.externalClockTx=False
    													
    ##############		Digital Chain		##############
    
    		#####	RX	#####
    sysParams.rxEnable      =   [True,False,False,False]        
    sysParams.ddcFactorRx	=	[12,12,12,12]			#DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.rxNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for RXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for RXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for RXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for RXD 
    
    		#####	FB	#####
    sysParams.fbEnable		=	[True,False]
    sysParams.ddcFactorFb	=	[6,6]					#DDC decimation factor for FB 1 and 2
    sysParams.fbNco0		= 	[500,1800]				#Band0 for FB1 and FB2 
    
    		#####	TX	#####
    sysParams.txEnable      =   [False,True,False,False]
    sysParams.ducFactorTx	=	[24,24,24,24]			#DUC interpolation factor for TX A, B, C and D
    sysParams.txNco0		= 	[[5400,5400],			#Band0, Band1 for TXA 
    							[500,500],        		#Band0, Band1 for TXB 
    							[2500,2500],        	#Band0, Band1 for TXC 
    							[1800,1800]]        	#Band0, Band1 for TXD
    
    
    ##############		JESD		##############
    
    		#####	ADC-JESD	#####
    sysParams.jesdSystemMode= [1,1]
    													#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb -fb
    													#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx -rx -fb -fb
    													#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    													#SystemMode 3:	1R								; rx -rx -rx -rx
    													#SystemMode 4:	1F								; fb -fb- fb -fb
    													#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx/fb-rx/fb-rx/fb-rx/fb
    													
    sysParams.jesdTxProtocol= [0,0]						# 0 - 8b/10b encoding; 2 - 64b/66b encoding 
    sysParams.LMFSHdRx		= ["12410","12410","12410","12410"]
    													# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (0,2).
    													# For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb		= ["12410","12410"]
    
    sysParams.rxJesdTxScr	= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr	= [True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK		= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK		= [32,32]
    
    sysParams.jesdTxLaneMux	= [4,1,5,3,0,2,6,7]			# Enter which lanes you want in each location. 
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T,
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    		#####	DAC-JESD	#####
    sysParams.jesdRxProtocol= [0,0]
    sysParams.LMFSHdTx		= ["12410","12410","12410","12410"]
    sysParams.txDataMux		= [2,3,0,1,4,5,6,7]
    sysParams.jesdRxLaneMux	= [1,0,2,3,4,5,6,7]			# Enter which lanes you want in each location.
    													# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R
    													#		this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxRbd		= [4, 4]
    sysParams.jesdRxScr		= [True,True,True,True]
    sysParams.jesdRxK		= [32,32,32,32]
    
    		#####	JESD Common	#####
    	
    sysParams.jesdABLvdsSync= True
    sysParams.jesdCDLvdsSync= True
    sysParams.syncLoopBack	= True	#JESD Sync signal is connected to FPGA
    
    ##############		GPIO		##############
    sysParams.gpioMapping	= {
    						'H8': 'ADC_SYNC0',
    						'H7': 'ADC_SYNC1',
    						'N8': 'ADC_SYNC2',
    						'N7': 'ADC_SYNC3',
    						'H9': 'DAC_SYNC0',
    						'G9': 'DAC_SYNC1',
    						'N9': 'DAC_SYNC2',
    						'P9': 'DAC_SYNC3',
    						'P14': 'GLOBAL_PDN',
    						'K14': 'FBABTDD',
    						'R6': 'FBCDTDD',
    						'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    						'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    						'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    						'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    
    ##############		LMK Params		##############
    lmkParams.pllEn			= True
    lmkParams.inputClk		= 983.04 # Valid only when lmkParams.pllEn = False
    lmkParams.lmkFrefClk	= True
    setupParams.fpgaRefClk	= 245.76 # Should be equal to LaneRate/40 for TSW14J56
    
    ##############		Logging		##############
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\Afe79xxPg1.txt")
    logDumpInst.logFormat=0x21 #Modify to 0x1 to save register scequence to log file. Script takes more time to execute.
    logDumpInst.rewriteFile=1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4=1
    device.optimizeWrites=0
    device.rawWriteLogEn=1
    
    device.delay_time = 0
    #-------------------------------------------------------------------------------------------------#
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)	# bit-wise; 4R,2F,4T

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Chaparro:

    感谢您提供的信息。 这有助于我正确配置器件、并且所有同步信号都为"高电平"

    我需要测试数据、才能做到这一点  

    输入:ADCJesdLib 类的 adcRampTestPattern
    写入 0x0016值0x01  
    写入 0x0109值 0x02
    写入 0x0109值0x0a  

    这些是我要监控的信号。 我看到 FPGA 中汇编器_DIN[63:0]和 JES_204_TX_datain[63:0]上的数据。

    JES_204_Rx_dataout{63:0]上没有数据。 我在该过程中是否会犯任何错误。

    我应该继续处理同一个线程、还是为数据打开一个新的线程。

    --  

    此致

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    传输层数据 RX 上的上述查询是否有任何更新。  

    已使用下面的此应用手册链接在环回模式下测试 AFE。

    https://www.ti.com/lit/ml/sbaa525/sbaa525.pdf

    仍无法在  JES_204_Rx_dataout{63:0}上查看任何数据

    --

    此致  

    维韦克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将通过说明已解决配置问题来关闭此问题、并且还通过启用 RXTDD GPIO 引脚捕获了 RX 数据。

    将为 TX 数据打开一个新问题。

    --

    此致

    维韦克五世