This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:<->ZCU102 JESD 链接启动帮助

Guru**** 1860900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1262781/afe7444evm---zcu102-jesd-link-bring-up-help

器件型号:AFE7444EVM

尊敬的 TI 支持部门:

我正在处理 AFE7444EVM 和 ZCU102电路板的启动和 JESD 链接。

我的目的是先在模式6 (内部 PLL 时钟选项)中启动 DAC 链路、然后在频谱分析仪中观察信号。

我已按照 AFE744xxEVM 用户指南和视频演示的说明进行操作、但频谱分析仪上未显示任何内容。

LMK PLL 似乎被锁定、LMK 锁定二极管开启(按下 Set Mode 按钮后)、但 PLLCLKLD 和 PLLREFLD 始终关闭(按下 Run Complete Startup Sequence 后、这些仍关闭)。

从 FPGA 的角度来看、REFCLK (DCLKOTU0)和 sys_clk (DCLKOUT12)似乎正常、调试内核打开、qpll 锁定、

可以在硬件管理器中观察到 TX_DATA (但 TX_sysref 和 TX_SYNC_n 始终为0值)。

请建议:

提前感谢

佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    有任何想法或建议如何开始调试这个问题?

    谢谢!

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    此 AFE7444EVM 和 MODE 是否使用 TI 采集板 TSW14J56进行了测试?

    我将在工作台上测试模式6、看看模式6是否有任何问题。  

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    太好了、请告诉我它是如何在您这边工作的。

    TSW14J56未使用、但 TSW14J10用作适配器。 我第一次尝试模式4、也没有成功。

    您能否确认 PLLCLKLD 和 PLLREFLD 即使在通过 AFE GUI 独立编程 AFE7444EVM 或在某种程度上依赖于 FPGA 板的数据通信时也应开启?

    此外、DAC 链路的正确运行是否需要外部10MHz 时钟基准?

    谢谢、此致、

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是它看起来的样子(我猜不好?) 在 AFE GUI Configuration 选项卡(例如 Mode4/6)中、

    在运行 Read Hardware Config -> Compute 每个时钟速率(通过 Settings 按钮计算)后:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我们必须更改适配器板 TSW14J10上的0欧姆电阻:

    R143->R142 (P 连接到 DAC_SYNCP)、

    R145->R144 (M 连接到 DAC_SYNCM)

    使用 TSW14J10适配器的目的是连接 AFE7444EVM 和 ZCU102电路板。

    其原因是 ZCU 的 J4 FMC 连接器上的 F10&F11 (DAC_SYNC_P/N)引脚为 NC (未连接)。

    相反、我们使用了可用的 H 引脚(H19&H20)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    对此有任何更新或建议吗?

    谢谢!

    佐兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoran、您好!

    我们已在我们身边测试了模式6配置、我们注意到、在按下运行完成启动序列后  、PLLCLKLD 和 PLLREFLD LED 会亮起。 为此需要检查的一点是确保 AFE 电源设置为5V 并且能够提供高达5A 的电流。  

     

    另一个可能也是问题的地方是 GUI 在将 AFE 编程到模式6时遇到问题。 请尝试使用下面提供的配置文件来对 AFE 进行编程。

    请注意、在加载 Mode6.cfg 文件之前、您应该首先在"TRAFFICCNTL"页面中读取寄存器0xbc 的内容、并将其内容放在 Mode6.cfg 文件的第359行。  

    e2e.ti.com/.../AFE7444_5F00_Mode6.zip

    当我对 AFE 进行编程时、我会在"CLK Config"选项卡中获得以下设置、

    此致、

    大卫·查帕罗