器件型号:AFE7444EVM
尊敬的 TI 支持部门:
我正在处理 AFE7444EVM 和 ZCU102电路板的启动和 JESD 链接。
我的目的是先在模式6 (内部 PLL 时钟选项)中启动 DAC 链路、然后在频谱分析仪中观察信号。
我已按照 AFE744xxEVM 用户指南和视频演示的说明进行操作、但频谱分析仪上未显示任何内容。
LMK PLL 似乎被锁定、LMK 锁定二极管开启(按下 Set Mode 按钮后)、但 PLLCLKLD 和 PLLREFLD 始终关闭(按下 Run Complete Startup Sequence 后、这些仍关闭)。
从 FPGA 的角度来看、REFCLK (DCLKOTU0)和 sys_clk (DCLKOUT12)似乎正常、调试内核打开、qpll 锁定、
可以在硬件管理器中观察到 TX_DATA (但 TX_sysref 和 TX_SYNC_n 始终为0值)。
请建议:
提前感谢
佐兰