This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:HF 移相器解决方案

Guru**** 2539320 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1258383/afe7950-hf-phase-shifter-solution

器件型号:AFE7950

团队、您好!  

我的客户正在寻找更简单的产品、即模拟或数字可调"移相器"、例如5.8GHz 的 HMC649或 HMC1133。 但对于项目来说,它们太贵了,因为它们是由 GaAs 制造的。 也可以与集成式 SP4T 开关和/或放大器配合使用。

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    AFE7950应该适合此应用。 AFE 可用于环回模式、其中 ADC 数据环回到 DAC、您可以控制 ADC 或 DAC NCO 的相位。 可使用16位分辨率在0˚至360˚范围内控制 NCO 相位。  

    有关环回模式的其他信息、请参阅以下应用手册。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa525a/sbaa525a.pdf 

    此致、

    大卫·查帕罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!  

    以确保我们的 AFE 适合该应用。 但是、客户正在寻找便宜的解决方案、以便一些分立解决方案可能更适合。  

    这种价格低于100美元的设备。  大家有什么建议吗?   

    谢谢!  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    遗憾的是、TI 没有其他产品适合此应用。  

    此致、

    维贾伊