大家好、我正在寻找一款射频收发器 、它能够在最近推出的很短的时间内启动(即将上线)。 一旦满足之前的必要条件、它必须能够以大约1GHz 频率处理信号、并且具有价格竞争力。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在寻找一款射频收发器 、它能够在最近推出的很短的时间内启动(即将上线)。 一旦满足之前的必要条件、它必须能够以大约1GHz 频率处理信号、并且具有价格竞争力。
您好!
我们在以下 URL 提供了多种宽带收发器:
上述清单中的所有器件均已投入生产、在可预见的未来应可供使用。
但是、由于我不是该产品系列的专家、因此我会通知其他人进一步帮助您。
此致、
拉斐尔
Erik、
我们的大多数直接射频采样器件是 JESD 接口、与传统的管线式 LVDS 或 CMOS 接口器件相比、该接口的启动时间更长。 如果您对直接采样1GHz 至2GHz 之间的任何信号感兴趣、我建议在不足1秒的配置时间内采用的最佳匹配器件是 ADC34RF52。 如果以1.5GSPS 的速率采样、您可以在大约1/2秒内配置该器件。 如果采样率较低、则配置时间会以反比比率增加。 ADC 的配置需要内部校准环路的稳定、该环路由时钟输入驱动。 如果您能够将信号混合到 ADC 外部的基带、这将允许更多的器件选项、更低的启动时间和更低的成本。 在 ADC 之前、您的系统是否能够在信号链中实现一定的混频器?
此致、Chase