This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 快速引导收发器(约1秒)

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1257518/fast-booting-transceiver-about-1-sec

大家好、我正在寻找一款射频收发器 、它能够在最近推出的很短的时间内启动(即将上线)。  一旦满足之前的必要条件、它必须能够以大约1GHz 频率处理信号、并且具有价格竞争力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在以下 URL 提供了多种宽带收发器:

    https://www.ti.com/rf-microwave/transceivers-transmitters-receivers/rf-sampling-transceivers/products.html

    上述清单中的所有器件均已投入生产、在可预见的未来应可供使用。

    但是、由于我不是该产品系列的专家、因此我会通知其他人进一步帮助您。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您花时间回答。 是的、我检查了列表、但恐怕甚至没有看到近似的启动/配置时间。 由于这是 组件选择的主要驱动程序,如果有经验的人知道某个设备大约在一秒钟内启动,我将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    您还有哪些其他限制条件? 您提到的是射频收发器、但没有提到采样率或通道数。 RX 通道数量和 TX 通道数量。 这将帮助我们找到更适合您的建议。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    我们正在寻找一个2通道或4通道收发器以及至少为40MHz 的带宽(我认为 TI 的大多数收发器都满足这些要求)。  我们可以考虑在设计中使用多个收发器、但启动和配置时间至关重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    我们的大多数直接射频采样器件是 JESD 接口、与传统的管线式 LVDS 或 CMOS 接口器件相比、该接口的启动时间更长。 如果您对直接采样1GHz 至2GHz 之间的任何信号感兴趣、我建议在不足1秒的配置时间内采用的最佳匹配器件是 ADC34RF52。 如果以1.5GSPS 的速率采样、您可以在大约1/2秒内配置该器件。 如果采样率较低、则配置时间会以反比比率增加。 ADC 的配置需要内部校准环路的稳定、该环路由时钟输入驱动。 如果您能够将信号混合到 ADC 外部的基带、这将允许更多的器件选项、更低的启动时间和更低的成本。 在 ADC 之前、您的系统是否能够在信号链中实现一定的混频器?

    此致、Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯、

    这是使用收发器而不是使用 ADC + DAC 架构的想法的一部分。 借助收发器、我们可以混合信号、进行所有滤波、 同时保持设计简单。

    我们已经在其他提供商处找到了能够进行这种启动和配置(1.2s 托管)的收发器、但它们已经停产、因此我们正在寻找合适的替代产品。  TI 目录中有没有收发器能够在这段时间内启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我懂了。 您能否分享已停产器件、以便我们在产品系列中进行比较、看看我们是否有适合您的类似器件? 我还将把演示交给我们团队中的另一位工程师、让他们更好地了解我们的收发器产品线。 请耐心等待他的回应。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、AD9361是 我们当前使用的收发器、引导和配置时间为1.2秒。 它在市场上已经存在了 足够长的时间、 无法在我们的设计的整个生命周期内提供。  最好能够拥有一个生命周期剩余10到15年的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    感谢您提供此器件型号。 我们将在第二天左右审查并更新您的信息。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    我建议使用我们的 AFE79xx 系列器件。 此系列包含从2T2R 到4T6R 的变化、所有这些变化都支持您请求的带宽和射频范围。  

    关于启动时间、 此系列中的器件可以在1秒内进行配置。  

    此致、

    大卫·查帕罗