This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:TX 输出电平低于数据表中的说明

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7901, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1361568/afe7900evm-the-tx-output-level-is-lower-than-the-description-in-datasheet

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7901AFE7900

您好!

根据产品说明书、AFE7901 TX 输出为5.7dBm 、用于满量程数字输入。

但是、当我们测量我们自己的设计时 、我们发现缺少几个 dB。

AFE7900 EVM 也显示相同的结果。 使用高速数据专业器中生成的比例因子为1的数字信号、500 MHz 附近的 TXB 输出信号电平仅为1dBm。

您能提供建议吗?

此致

Yinan Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinan:

    我们将在实验室的工作台上对此进行设置。

    我们怀疑功率缺失可能是由于匹配网络和平衡-非平衡变压器上的损耗造成的。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    您的测量结果如何?

    谢谢你。

    好的
    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinan:

    正如我们今天在会议期间发言的那样、我们将努力确定这方面的优先次序。

    我明天会有关于这个测量值的更新。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinan:

    我已经在工作台上尝试了这种方法、而且我能够非常接近数据表的数据。 我 使用数据表中类似的参数创建了下面的"s3_6sgps_J56orJ57.py"脚本、并  从500MHz NCO 在-100MHz 发送了-0.1dBFS 音调(比例因子10^(-0.1/20)= 0.988553094657)、从而在400MHz 处产生音调。  

    要使用此脚本、必须通过 J14 LMK_CLK_IN 向 LMK 提供一个5dBm 的外部1GHz 时钟。 我看到您使用的是 HSDCpro、因此我假设您使用的是 TSW14J56或 TSW14J57、如果不是、请告知我。

    e2e.ti.com/.../S3_5F00_6sgps_5F00_J56orJ57.py

    您能否在设置中尝试此设置并告诉我您的结果? 请参阅我下面的计算、并请记住、除了平衡-非平衡变压器插入损耗外、我不考虑温度或任何其他电路板损耗。

    您能否同时向我提供您正在使用的脚本以便我们对其进行测试?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    非常感谢您的回复、我将尝试您的脚本。

    是的、使用的是 EVM TSW14J56。 该 脚本是 S1_OnboardClk_RX250M_TX_FB_500.py、按照名为 AFE7900的 PowerPoint 指南的说明在 Latte 文件夹中提供。  

    输出信号 在极低频带 TXB 端口中测量。

    此致

    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yinan:

    我们将尝试自己的脚本。

    请告知我们您是否能够使用我发送的脚本获得与我们相似的结果。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    我尝试使用您的脚本、结果如下。

    首先、它比使用脚本  S1_OnboardClk_RX250M_TX_FB_500.py 的旧测量值大约高2dB。    这种差异的原因可能是什么? 例如、是否建议在 EVM 中使用外部时钟而不是板载时钟?

    其次、脚本的测量值仍然比数据表低2dB、比测量值低1.3dB。  

    您能提供建议吗?  谢谢你。

    此致

    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我将 NCO 从500MHz 更改为499MHz 时、输出电平会降低2dB。

    根据频率、似乎有一些隐藏的 DSA 设置。

    好的

    Yinan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yinan:

    我使用500 MHz NCO 配置执行了 Camilo 的实验,在-100 MHz 上发送了一个音调,我测量了大约3.9 dBm 的功率水平。 考虑到损耗、我认为这使我的测量值 在很大程度上接近数据表的规格。

    我还尝试了将 NCO 降低到499 MHz 并在-99 MHz 发送音调的实验。 这次、我测量到功率级别约为0.7dBm、我还看到500 MHz 下面有这个隐藏的 DSA 模式、因此我将向我们的开发团队跟进、以了解可能发生这种情况的原因。

    谢谢!

    Aman