Thread 中讨论的其他器件:AFE7901、 AFE7900
您好!
根据产品说明书、AFE7901 TX 输出为5.7dBm 、用于满量程数字输入。
但是、当我们测量我们自己的设计时 、我们发现缺少几个 dB。
AFE7900 EVM 也显示相同的结果。 使用高速数据专业器中生成的比例因子为1的数字信号、500 MHz 附近的 TXB 输出信号电平仅为1dBm。
您能提供建议吗?
此致
Yinan Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
根据产品说明书、AFE7901 TX 输出为5.7dBm 、用于满量程数字输入。
但是、当我们测量我们自己的设计时 、我们发现缺少几个 dB。
AFE7900 EVM 也显示相同的结果。 使用高速数据专业器中生成的比例因子为1的数字信号、500 MHz 附近的 TXB 输出信号电平仅为1dBm。
您能提供建议吗?
此致
Yinan Zhang
尊敬的 Yinan:
我已经在工作台上尝试了这种方法、而且我能够非常接近数据表的数据。 我 使用数据表中类似的参数创建了下面的"s3_6sgps_J56orJ57.py"脚本、并 从500MHz NCO 在-100MHz 发送了-0.1dBFS 音调(比例因子10^(-0.1/20)= 0.988553094657)、从而在400MHz 处产生音调。
要使用此脚本、必须通过 J14 LMK_CLK_IN 向 LMK 提供一个5dBm 的外部1GHz 时钟。 我看到您使用的是 HSDCpro、因此我假设您使用的是 TSW14J56或 TSW14J57、如果不是、请告知我。
e2e.ti.com/.../S3_5F00_6sgps_5F00_J56orJ57.py

您能否在设置中尝试此设置并告诉我您的结果? 请参阅我下面的计算、并请记住、除了平衡-非平衡变压器插入损耗外、我不考虑温度或任何其他电路板损耗。

您能否同时向我提供您正在使用的脚本以便我们对其进行测试?
此致!
Camilo
尊敬的 Yinan:
我使用500 MHz NCO 配置执行了 Camilo 的实验,在-100 MHz 上发送了一个音调,我测量了大约3.9 dBm 的功率水平。 考虑到损耗、我认为这使我的测量值 在很大程度上接近数据表的规格。
我还尝试了将 NCO 降低到499 MHz 并在-99 MHz 发送音调的实验。 这次、我测量到功率级别约为0.7dBm、我还看到500 MHz 下面有这个隐藏的 DSA 模式、因此我将向我们的开发团队跟进、以了解可能发生这种情况的原因。
谢谢!
Aman