This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:我们的设计在可靠地初始化 TI FPGA IP 和 AFE7950之间的 JESDI 接口时遇到问题。

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1369185/afe7950-our-design-has-a-problem-initializing-the-jesdi-interface-between-ti-fpga-ip-and-the-afe7950-reliably

器件型号:AFE7950

工具与软件:

我们的设计在 可靠地初始化 TI FPGA IP 和 AFE7950之间的 JESDI 接口时遇到问题。  约50-60%的时间里、JESDI 接口的 ADC 侧无法可靠初始化。

 发生故障时、FPGA 中 ADC JESDI RX 接口上的信号会在包含的图像(第一个图像)中显示如下所示。

Rx_SYNC_RESET 在7950初始化时保持有效、但在 AFE 初始化和释放 Rx_SYNC_RESET 时、接收接口看起来不同步、也不会启动。

从下图可以看出 ILA_rx_data_valid    永远不会变为高电平、rx_sync_n 永远不会变为高电平。 不过可以看出、lmfc 脉冲序列恰好在 sysref 对齐计数从0变为1的点重新对齐。 此外、误差计数器中也为零错误。

所包含的故障映像(第二个映像)是我们在初始化正确完成时看到的内容(见下文):

 

那么、我们如何诊断导致初始化失败的原因呢? 是否可以在 TI FPGA IP 内核的测试端口1、2、3上探测任何状态、这些状态可以让您对上述故障序列发生的原因有一定的了解?

 

IP JESDI 内核是否有更新?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否可以在这个问题上获得一些支持  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我们已在下面链接的帖子中回答了这一问题。

    https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1365862/afe7950-i-want-to-understand-how-the-sysref-input-signal-is-configured-for-operation-in-either-pulsed-mode-or-continuous-mode-in-both-the-afe-device-and-ti-s-xilinx-jesd-fpga-ip-core

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关于解决该问题的建议并没有让我们更清楚地确定这是 IP 问题还是 AFE 编程问题。 我想再次重复这个问题。 在初始化 JEDI 链路时, TX 端, DAC 端似乎可靠地锁定,而 RX 端 不可靠地锁定。 在发出信号的条件方面、发生的情况是 Rx_SYNC 应在 JESDI 初始化状态期间从低电平变为高电平、并且间歇性地不会使初始化过程挂起  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解有关该问题的更多信息。 对于在 AFE 已经被初始化之后(即、使用 FPGA IP 的第二个主复位)、您的建议是什么?

    首先、切换 RESET 激活、主 RESET、TX RESET 和 RX RESET。

    第二次停用主器件复位和 TX 复位。 FPGA IP 中

    第三、使用 Caffe 库和相关 Latte 输出初始化 AFE。

    第四个未激活 RX 复位

    最后切换主复位。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    JESD 环回测试是否为您提供了任何结果?  

    AFE 配置完毕后、不需要进行第二次主复位。 是否有给出第二个主复位的特定原因?  

    对于失败状态、会注意到您在 ADC 链路上收到一个缓冲区溢出错误。 当您看到链路失败时、您是否总是会收到缓冲区溢出错误?  

    此致、

    David Chaparro