Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900
工具与软件:
嗨、
我正在尝试控制 AFE7900每个通道中的16个 NCO、但 GPIO 引脚连接到内部 FPGA。
我如何与所述 FPGA 通信以控制这些 GPIO 引脚?
此外、NCO 选择线路(RX/TX_NCOSEL_0/1/2/3)是否用作在16个 NCO 之间切换的多路复用器选择线路?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
工具与软件:
嗨、
我正在尝试控制 AFE7900每个通道中的16个 NCO、但 GPIO 引脚连接到内部 FPGA。
我如何与所述 FPGA 通信以控制这些 GPIO 引脚?
此外、NCO 选择线路(RX/TX_NCOSEL_0/1/2/3)是否用作在16个 NCO 之间切换的多路复用器选择线路?
您好!
NCO 选择线路可映射至任何可用的 GPIO。 这些输入可以设置为‘Logic High =1"或‘Logic Low =0 '以在 NCO 之间切换。 您能否详细说明一下您指的是哪个 FPGA?
4条 NCO 选择线路的作用类似于典型的多路复用器选择。 以以下文档中的表格为例。
e2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_16_5F00_TX_5F00_NCOs.pdfe2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_16_5F00_RX_5F00_NCOs.pdf
此致!
Camilo