This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:使用 GPIO 引脚进行 NCO 频率控制

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1374437/afe7900evm-nco-frequency-control-using-gpio-pins

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900

工具与软件:

嗨、

我正在尝试控制 AFE7900每个通道中的16个 NCO、但 GPIO 引脚连接到内部 FPGA。

我如何与所述 FPGA 通信以控制这些 GPIO 引脚?

此外、NCO 选择线路(RX/TX_NCOSEL_0/1/2/3)是否用作在16个 NCO 之间切换的多路复用器选择线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将跟进有关通过 FPGA 的 GPIO 引脚控制16个 NCO 的问题以及有关 NCO 选择线路充当多路复用器选择线路的角色的澄清。

    感谢您的帮助。

    此致、
    Lg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    NCO 选择线路可映射至任何可用的 GPIO。 这些输入可以设置为‘Logic High =1"或‘Logic Low =0 '以在 NCO 之间切换。 您能否详细说明一下您指的是哪个 FPGA?

    4条 NCO 选择线路的作用类似于典型的多路复用器选择。 以以下文档中的表格为例。

    e2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_16_5F00_TX_5F00_NCOs.pdfe2e.ti.com/.../AFE79xx_5F00_16_5F00_RX_5F00_NCOs.pdf

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的答复。 对不起混淆;我指的是董事会上的 CPLD。 在检查原理图时、我发现 GPIO 线连接到 CPLD。 我如何控制这些 GPIO 线路?

    此致、

    Lg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LG、

    我们建议使用以下任一引脚(D5、G10、T6、T5、N16或 N15)、这些引脚都路由到测试点、并移除将它们连接到 CPLD 的电阻器。 因为目前不支持通过 CPLD 进行控制。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Camilo,

    感谢您的回复、我将尝试继续操作。

    此致、

    Lg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LG、

    没问题。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Camilo,

    我有另一个问题。 我需要同时控制 RX 和 TX NCO、因此需要8个 GPIO 引脚来控制它们。 我可以使用连接到 CPLD 的任何其他 GPIO 引脚、例如 P16、C6、F6、V6 N10等?

    谢谢!

    Lg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LG、

    只要您可以将 GPIO 与电路板中可能干扰的任何其他部件断开并仍将其连接到控制信号、就可以使用您提到的那些内容。 可以使用任何非固定 GPIO。

    此致!

    Camilo