This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7954:TI204C-IP 参数设置

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7954, TSW14J58EVM, AFE7950EVM, LMK04828, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1379596/afe7954-ti204c-ip-parameters-setting

器件型号:AFE7954
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMAFE7950EVMLMK04828AFE7950

工具与软件:

你(们)好

我对 TI204C-IP 参数有疑问

我像这样使用它:

IP_8B10B

IP_TYPE "TX"

DAC_resolution 16.

NUMBER_OF_TX_LANES 8.

number_of_quads 2.

Mgt_type "GTHP"

NUMBER_OF_REFCLK_BUFFERS 1

LANE_DAC_TO_GT_MAP{3'd 143'd d6 3'd 18.3'd 354C'd 363'd 353'd 362'd 35'd 3'd 362'd 3}

TX_LANE_POLARITY 8'b00000000

TX_LANE_DATA_WIDTH 32

TX_F_VAL 4.

TX_K_VAL 32.

 

我要使用它

输入速率[Msps] 分辨率 感应 串行器/解串 器[Gbps] 高清 L-M-F-S 1链接
250 16. 8/10b. 10. 4-8-4-1-0

表7-4. 每个 TX 链1个 DUC 的 JESD204B/C 格式( AFE7954_PRIMARY_DATA)

问题1。  如何根据表格设置参数?

问题2:  如果我将通道用作8、如何映射 I、Q?

问题3。  设置   NUMBER_OF_QUADS 的  不同影响是什么?

问题4。  我需要与 图7-2相同的单个 DUC。  如何设置?

此致、

正州道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    如果您要做的只是设置 JESD204C IP 以与 AFE7954连接、并且您已经具有 AFE7954的特定模式、我们可以为您提供帮助。

    如果是这样的话、你可以为你的当前模式发送脚本吗?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    
    
    
    

    你好、Camilo

    感谢您的答复!

     

    首先、我不使用 Latte、所以要保留 AFE7954的设置。


    时钟= 491.52MHz
    串行器/解串器= 9830.4Mbps
    LMFS = 48410 //但是、如果我没有分配8个通道、将出现 Vivado 错误。
    IP_8B10B
    IP_TYPE "TX"
    DAC_RESOLUTION = 16
    NUMBER_OF_TX_LANES = 8
    NUMBER_OF_QUADS = 2
    Mgt_type "GTHP"
    NUMBER_OF_REFCLK_BUFFERS = 1
    LANE_DAC_TO_GT_MAP ={3'd 143'd 3'd 3'd 18.3'd 354C'd 363'd 353'd 352'd 362'd 362'd 362'd 3}
    TX_LANE_POLARITY = 8'b00000000
    TX_LANE_DATA_WIDTH = 32
    TX_F_VAL = 4
    TX_K_VAL = 32

     

    TX 接口速率配置= 245.76MSPS
    TX DAC 速率配置= 8847.36 MHz
    信道频率分辨率(NCO)= 1kHz
    TX 通道频率设定(NCO)=单通道、8071875
    系统通道配置= 1Tx~4Tx
    系统频带配置=全部单频带
    TDD 配置= TDD
    TX 奈奎斯特配置=第二

     

    如果我还有其他需要写的东西、请告诉我

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    感谢您提供的参数。 只问一个问题、您希望我们使用哪种特定的 FPGA 板作为参考? 是 TSW14J58EVM、ZCU102还是不同的 EVM?

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    我使用 ZCU102电路板。

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    在开发时、使用 AFE7950EVM 和 ZCU102。
    最后、我们需要在 AFE7954和 XQZU9EG-FFRC900中运行它。

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    我将暂时关闭该帖子、并会在下周通过电子邮件与您联系。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo

    感谢您的答复!

    您能否共享 TICS_Pro LMK04828寄存器输出和 Vitis SPI API C 代码以设置 AFE7950?

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    要生成 LMK 寄存器日志并添加 SPI 模块、您可以按照以下指南操作:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbau412a/sbau412a.pdf?ts = 1721170773954&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAFE7950

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo

    感谢您的答复。

    你发给我的文件非常有用。

    此致、

    正州道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeongju、

    没问题。

    此致!

    Camilo