This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:关于 AFE7900配置问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1392449/afe7900-about-afe7900-config-question

器件型号:AFE7900

工具与软件:

你(们)好

我需要使用一个 RX 通道、而不是其他通道。  RF 信号为4.1G 到4.8G。 BW 为700米。

我将使用采样率1966.08M。  我计算出 需要将 ddcFactorRx 设置为1。  

如果我是对的、 我应该如何设置关于 jesdSystemMode 和 LMFSHdRx 的参数 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法使用 IGUI 进行配置。 我需要帮助。  我的参数如下:

    1.频段 :4.1G~4.8G
    2. RX 通道数量:1   TX /FB 通道数量:0  
    3. ADC 采样率:1966.08Mhz
    4.单频带
    6.方案:204B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE7900不支持1倍抽取。 支持的抽取因数可在数据表的第7.3.2.6.4节中找到。 如果您可以填写下表、我们可以通过为您创建脚本来帮助您。

     

    TX

     

    已启用的 TX 的数量

    FS DAC [GSPS]

    单频带或双频带

    内插

    FB

     

    FB 的#已启用

    FS ADC [GSPS]

    单频带或双频带

    抽取率

    接收

     

    已启用 RX 的数量

    FS ADC [GSPS]

    单频带或双频带

    抽取率

    JESD

     

    编码(如果不确定我们可以为您挑选)

    FPGA 上的可用信道

    FPGA [Gbps]支持的最大通道速率

    时钟

     

    使用 AFE 内部 PLL

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是我的一些设计技巧。  期待您的回复!

    TX

    启用的 TX 数量  1

    FS DAC [GSPS]   7864.32M

    单频带或双频带  单频带

    内插  8

    FB

    FB 的#已启用  0

    接收

    启用 RX 的数量   1.      

    FS ADC[GSPS]  1966.08M

    单频带或双频带  单频带  

    抽取  2

    JESD

    编码(如果不确定我们可以为您挑选)  我不确定。

    FPGA   8上的可用通道

    FPGA [Gbps]  JESD204version 支持的最大通道  速率:JESD204B JESD204的最大线路速率为16.375Gbps

    时钟

    使用 AFE 内部 PLL  是

    此致、

    libj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Libj:

    遗憾的是、使用 AFE 的内部 PLL 时、7.86432Gsps 的采样率超出了支持的 VCO 范围、如 AFE7900数据表的第7.7节所述。 要使用此配置、我们需要更新确认以使用7.86432GHz 的外部时钟、或更改 DAC 的采样率、使其落在支持的 VCO 范围内。 这方面的一个例子是将 DAC FS 更改为 5898.24Msps、并将内插值更新为6。 但是、只有当这不会干扰您感兴趣的乐队时、才会起作用。  

    您能分享您感兴趣的频带吗? 此外、您要使用外部时钟进行配置还是要更改 FS?

    此致、

    David Chaparro