工具与软件:
你(们)好
我需要使用一个 RX 通道、而不是其他通道。 RF 信号为4.1G 到4.8G。 BW 为700米。
我将使用采样率1966.08M。 我计算出 需要将 ddcFactorRx 设置为1。
如果我是对的、 我应该如何设置关于 jesdSystemMode 和 LMFSHdRx 的参数 ?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
AFE7900不支持1倍抽取。 支持的抽取因数可在数据表的第7.3.2.6.4节中找到。 如果您可以填写下表、我们可以通过为您创建脚本来帮助您。
|
TX |
|
|
已启用的 TX 的数量 |
? |
|
FS DAC [GSPS] |
? |
|
单频带或双频带 |
? |
|
内插 |
? |
|
FB |
|
|
FB 的#已启用 |
? |
|
FS ADC [GSPS] |
? |
|
单频带或双频带 |
? |
|
抽取率 |
? |
|
接收 |
|
|
已启用 RX 的数量 |
? |
|
FS ADC [GSPS] |
? |
|
单频带或双频带 |
? |
|
抽取率 |
? |
|
JESD |
|
|
编码(如果不确定我们可以为您挑选) |
? |
|
FPGA 上的可用信道 |
? |
|
FPGA [Gbps]支持的最大通道速率 |
? |
|
时钟 |
|
|
使用 AFE 内部 PLL |
? |
此致!
Camilo
您好!
以下是我的一些设计技巧。 期待您的回复!
TX
启用的 TX 数量 1
FS DAC [GSPS] 7864.32M
单频带或双频带 单频带
内插 8
FB
FB 的#已启用 0
接收
启用 RX 的数量 1.
FS ADC[GSPS] 1966.08M
单频带或双频带 单频带
抽取 2
JESD
编码(如果不确定我们可以为您挑选) 我不确定。
FPGA 8上的可用通道
FPGA [Gbps] JESD204version 支持的最大通道 速率:JESD204B JESD204的最大线路速率为16.375Gbps
时钟
使用 AFE 内部 PLL 是
此致、
libj
尊敬的 Libj:
遗憾的是、使用 AFE 的内部 PLL 时、7.86432Gsps 的采样率超出了支持的 VCO 范围、如 AFE7900数据表的第7.7节所述。 要使用此配置、我们需要更新确认以使用7.86432GHz 的外部时钟、或更改 DAC 的采样率、使其落在支持的 VCO 范围内。 这方面的一个例子是将 DAC FS 更改为 5898.24Msps、并将内插值更新为6。 但是、只有当这不会干扰您感兴趣的乐队时、才会起作用。
您能分享您感兴趣的频带吗? 此外、您要使用外部时钟进行配置还是要更改 FS?
此致、
David Chaparro