Other Parts Discussed in Thread: AFE7950
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950
工具与软件:
尊敬的 David:
根据 AFE7950的数据表、AFE7950器件在5GHz 左右的频率下可承受的最大振幅(功率)约为0dBm、SFDR 约为78.5dBc。
这些参数表明总可检测动态范围约为(+0dBm 至-78.5dBm)。 这意味着我们应该能够检测此范围内的信号及其频率。 这种解释是否正确、或者是否有我在这些参数中遗漏的内容?
我还在 AFE7950 EVM 板上记录了一些结果、范围从-2dBm 到大约-55dBm。 获得的结果如下:
- 在-2dBm 时的 ADC 计数:大约±11,800个计数
- ADC 计数在-55dBm 时:大约±30个计数
鉴于我们的 ADC 具有14位的分辨率、并且我们在 DDC 之后获得了16位的分辨率、是否可以进一步将信号振幅提高到0 dBm 以上? 此增强功能将允许 ADC 计数接近±32,768。
我的理解是否正确?
为了参考、我附加了数据表中的一些快照