This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950...SFDR/动态范围查询

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1398712/afe7950evm-afe7950-sfdr-dynamic-range-query

器件型号:AFE7950EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950

工具与软件:

尊敬的 David:

根据 AFE7950的数据表、AFE7950器件在5GHz 左右的频率下可承受的最大振幅(功率)约为0dBm、SFDR 约为78.5dBc。

这些参数表明总可检测动态范围约为(+0dBm 至-78.5dBm)。 这意味着我们应该能够检测此范围内的信号及其频率。 这种解释是否正确、或者是否有我在这些参数中遗漏的内容?

我还在 AFE7950 EVM 板上记录了一些结果、范围从-2dBm 到大约-55dBm。 获得的结果如下:

  • 在-2dBm 时的 ADC 计数:大约±11,800个计数
  • ADC 计数在-55dBm 时:大约±30个计数

鉴于我们的 ADC 具有14位的分辨率、并且我们在 DDC 之后获得了16位的分辨率、是否可以进一步将信号振幅提高到0 dBm 以上? 此增强功能将允许 ADC 计数接近±32,768。

我的理解是否正确?

为了参考、我附加了数据表中的一些快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    可检测的动态范围主要取决于您是否能够将信号与本底噪声及其周围的任何杂散区分开来。 因此、它具有很高的应用特定性、因为您可以使用不同的方法(例如采集更多样本或增加抽取因子)来降低本底噪声。

    增加位数不会增加 ADC 的满量程值。 如果您的目标是通过测量高于满量程的信号来增大动态范围、您可以采用数字步进衰减器(DSA)等器件、这些器件是 AFE 通道的一部分。 对于接收信道、DSA 将使输入信号衰减已知量、因此您可以检测高于满量程的信号。 这存在一个限制、即您不能超过器件引脚上的可靠性限制。 这些都列在"RF ADC 电气特性"表中、您将能够在该表中看到5GHz 左右的限制。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Camilo

    感谢您的回答

    此致

    Muhammad Umer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammad:

    没问题。

    此致!

    Camilo