Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, DAC38RF93
主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP、
工具与软件:
您好!
我将 DAC38RF93与 TI-JESD204-IP 结合使用。
如果我将寄存器0x4F (NO_LANE_SYNC)中的位5置为有效、则可以正常工作、因此不会标记与配置相关的错误。
但是、如果我不将此位置为有效、我将收到"链路配置错误"。 我已检查从 FPGA 发送的 ILA 信息。 我认为可能导致此类错误的唯一字段是 JESDV 字段:FPGA 发送的值为"010"表示 JESD204C、而 DAC38RF93仅支持 JESD204B。 那么、这是否可以作为获取"链路配置错误"的原因?
谢谢!
Miguel