This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF93:链路配置错误

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-JESD204-IP, DAC38RF93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1403723/dac38rf93-link-configuration-error

器件型号:DAC38RF93
主题中讨论的其他器件:TI-JESD204-IP

工具与软件:

您好!

我将 DAC38RF93与 TI-JESD204-IP 结合使用。

如果我将寄存器0x4F (NO_LANE_SYNC)中的位5置为有效、则可以正常工作、因此不会标记与配置相关的错误。

但是、如果我不将此位置为有效、我将收到"链路配置错误"。  我已检查从 FPGA 发送的 ILA 信息。  我认为可能导致此类错误的唯一字段是 JESDV 字段:FPGA 发送的值为"010"表示 JESD204C、而 DAC38RF93仅支持 JESD204B。  那么、这是否可以作为获取"链路配置错误"的原因?

谢谢!

 Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    您可以将 JESD 页面的链接配置错误检查设置为现在忽略。 ILAS 序列是嵌入在 ILA 流上的预先编写的代码。 您需要正确对 DAC JESD204 ILAS 进行编程、以便密钥匹配。 作为误差检查的一部分、我们通常忽略该序列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您建议的配置将允许我继续使用 DAC38RF93。  但是、对于我的设计中的确定性配置、我不希望绕过链路配置错误。

    那么、我的问题是:如果 DAC 接收到指示 JESD204C 的 JESV 字段="010"、这是否会触发链路配置错误?

    谢谢!

     Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    DAC38RF93是一个仅 JESD204B 的器件。 因此、它只会解释 JESDV = 000 (JESD204A)或001 (JESD204B)

    -Kang