This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:环回模式下的 FMCW 传输和接收问题

Guru**** 2575055 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1389966/afe7900evm-issue-with-fmcw-transmission-and-reception-in-loopback-mode

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

我尝试了 FMCW 传输(100MHz 带宽约为5.4GHz)、并使用 AFE7900EVM 和 TSW14J56EVM 进行了接收。 已正确获取透射频谱并使用频谱分析仪进行了验证、但当我尝试将其环回到 AFE7900EVM 的 RX 端口时、在连续捕获模式下、我会观察到一个额外的直流分量、这是不必要的。

您能帮助我解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您能否分享您的配置脚本、波形文件和.ini 文件供我们进行测试?

    如果您不想在论坛上发布这些帖子、请告知我们、我们可以将讨论移至电子邮件地址。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilo

    此处随附了配置脚本、波形文件和 ini 文件。  

    e2e.ti.com/.../Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    我们已对您的测试进行过尝试、我们相信问题出在 HSDCpro 中的测试设置。

    您是否可以尝试执行以下操作:

     

    1. 依次转到 Test Options > Notch frequency bins
    2. 如下图所示、将滤波器参数(Notching)设置为0

     

    我们认为正在发生的情况是、由于 HSDCpro 相信您的 NSD 为-60dBFS、因此它会将直流处的一些点切换到-60dBFS、从而使那里看起来有一个音调。

    如果这样没有解决您的问题、请告知我们。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Camilio

    感谢您的答复。 我尝试了测试选项菜单中的陷波。  现在 RX 频谱中出现的直流分量问题已经解决。  

    在以环回模式发送和接收数据时、仍然有问题。 我的要求是混合 TX 和 RX FMCW 样本(4096个样本)、以提取中间信号、从而在 FMCW 雷达中进行距离计算。 但是、在混合 TX 样本(加载到 AFE TX 中)和 RX 样本(捕获的 ADC)时、我没有获得准确的中频。 理想情况下、当我在环回模式下混合 TX 和 RX 时、它应该会提供接近0Hz 的频率差。 但我已经接近40MHz 了。

    我只想澄清一点、使用 AFE7900EVM 和 TSW14J56EVM 在环回模式下混合 TX 和 RX 样本的方法、用于提取与延时相对应的频差信号是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    让我们在内部检查并回复您。

    此致!

    Camilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Camilo:

    我尝试使用环回电缆从 TXA 发送100 MHz 扫描到 RXA、现在我在混合 TX 和 RX 数据样本后得到频率接近2MHz 的 IF 信号。 即使不引入延迟、它也会给出 IF 频率接近零 IF 的偏移。 DAC 发送和 ADC 采集期间是否发生内部延迟?

    希望您在最后测试回送条件后可以帮助我解决此问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    正在关闭此帖子、因为我们已通过电子邮件讨论此帖子。

    拍频变化的原因是 J57没有同时发送 AD 采集数据。 这不是 AFE79xx 的限制。

    此致!

    Camilo