This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:配置

Guru**** 2569535 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1391682/afe7950-configuration

器件型号:AFE7950

工具与软件:

在我们的项目中、我们计划使用 AFE7950器件、如下所示:
-使用4个 ADC 和4个 DAC ;

- 2个 ADC 输入信号将配置1000 MSPS 输出数据采样速率,
而其他2个需要配置为1500MSPS 输出速率;

-同样的配置将用于4个 DACs 的传输流程;

-我们的 FPGA 收发器的比特率限制为26 Gbps ;

-鉴于这两个要求,我们估算了两个情况下每个样本的最大位数(1000MSps 和1500MSps )。
AS (26位(13I+13Q)和16位(8I+8Q)):
13位 x 2 (Real (I)+ Imaginary (Q)) x 1GSPS = 26Gbps;
8位 x 2 (Real (I)+ Imaginary (Q)) x 1.5GSps = 24Gbps;

-我们的 ADC 必须配置1 DUC

问题:

如何使用这两个位数(13x2 (26b)和8x2 (16b))来配置 ADC 和 DAC? Latte 软件是否用于此用途?

2.如何将数据的 I 和 Q 部分组合成64b66b 格式(适用于 JESD204C)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miroslav、

    要更改 AFE 分辨率、您需要设置数据表或配置指南中列出的相应 LMFS 模式。 请注意、AFE 不支持26B 的分辨率。 在 数据表的第8.3.8.3节、您可以看到支持的分辨率。  

    如果您可以提供下表中的信息、我们可以提供一个示例脚本、该脚本可用于使用我们的 Latte 软件进行评估。   

    关于第二个问题、您是否在问 JESD 通道上如何打包数据? 如果是、这将取决于所选的 LMFS。 上述数据表的同一章节介绍了最常用的 LMFS。  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。

    我们计划使用图中所示的两种不同配置(橙色指示)、
    因此、两个链路、每个2RX 一个;不使用 FB 通道、要使用 AFE 内部 PLL。


    您能否为我们提供一些用于 Latte 软件评估的示例脚本?

    此致、

    Miroslav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miroslav、

    在我们最新的 AFE79xx Latte Update 中、我们提供了一个适合您所请求模式的脚本。 请参阅最新 GUI 中 AFE7950部分下名为"J58_64b66b_S3_OnboardClk_RX_TX_1000M_FB_disable.py"的脚本。 可以通过更改抽取因子来修改该脚本、从而支持1500MSPS 模式。  

    此致、

    David Chaparro