This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7799:JESD 初始化

Guru**** 2810425 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7799

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1421634/afe7799-jesd-initialization

器件型号:AFE7799

工具与软件:

尊敬的 Expert:

JESD 接收器应通过将 SYNC~信号置为有效来生成同步请求。

在我们的 RU 系统中、我们在初始化时看不到 AFE7799断言 SYNC~信号、而我们的 FPGA 在初始化时断言 SYNC~。

我们的问题是、

1.单向同步~够吗? 这意味着 JESD 的 FPGA Rx ASSERT SYNC~μ s 和 JESD Tx 的 AFE7799可以覆盖反向同步?

2.如果不是这样,如何启动同步? 即、如何使 AFE7799将 SYNC~信号置为有效

非常感谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    在我们的 RU 系统中、我们在初始化时没有看到 AFE7799断言 SYNC~信号、而我们的 FPGA 在初始化时断言 SYNC~。

    当您完成 AFE7799的启动或执行 ADC DAC 同步时、您应该能够看到 SYNCOUT 从逻辑高电平切换到逻辑低电平。 逻辑低电平是一个同步请求、请求 FPGA 发送 K28.5握手字符。 一旦 FPGA 和 AFE7799 TXDAC 完成 JESD204B 上的握手、SYNCOUT 将变为逻辑高电平

    Unknown 说:
    1. 单向同步~Ω 足够吗? 这意味着用于 JESD 的 FPGA Rx 将 SYNC 置为有效~且用于 JESD Tx 的 AFE7799可覆盖反向同步?

    如果您的意思是单向 SYNC~意味着 FPGA 发送 AFE7799 RX 上行链路的 SYNCOUT (对于 AFE、为 JESD204 TX)、则单向 SYNC~是不够的。 您需要双向同步  

    请参阅下图:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa422/sbaa422.pdf

    Unknown 说:
    2. 如果没有、如何启动同步? 即如何使 AFE7799置位 SYNC~信号[/报价]

    您可以使用 C API adcDacSync (1)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    我只有一个名为 AFE77xxKeyCFunctions_v1p12.c 的 C API 文件 但我找不到 adcDacSync()。

    如何获取 C API 文件? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:  

    AdcDacSync 在 CAPI 中不可用。 我发送了一个请求友谊发送 adcDacSync 寄存器私下写。 请接受、我们会尽快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serkan:

    我已接受请求。

    感谢您的 帮助。