This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:减少载波馈通和边带抑制的问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1424962/trf370417-problem-on-reducing-the-carrier-feedthrough-and-sideband-suppression

器件型号:TRF370417

工具与软件:

您好!

我的客户正在设计射频信号发生器并计划使用 TRF370417、我们面临一些有关载波馈通和边带抑制的问题、细节如下:

如原理图所示、它们绕过/取消 U44和 U47、并将 BBIN/P 和 BBQN/P 引脚直接连接到信号波形发生器、以调整载波馈通和边带抑制。 图1显示了本机振荡器频率2GHz 下目前的最佳结果。 右侧峰值是输出、中间峰值是载波馈通、左侧是低边带信号。 最佳结果是-60dbm 载波馈通和-50dbc 边带抑制。 客户的目标对象是  -65dbm 用于载波馈通  和  -60dbc 边带抑制 . 目前、它们主要通过调整信号发生器的 I/Q 输入来进行调整。  我们对原理图有什么建议、以及减少载波馈通和边带抑制的建议方法吗?  

此外、客户的本地振荡器频率将在实际用例期间从250MHz 持续变为6GHz。 从产品说明书中、我注意到载波馈通和边带抑制随着 Fo 的变化而变化很大、  这是否意味着他们必须针对每个本地振荡器频率进行校准/调整实验、以获得最低的载波馈通和边带抑制? 还有其他更好的方法吗?  

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    制造商

    Unknown 说:
    我们对原理图有什么建议吗?我们有什么减少载波馈通和边带抑制的推荐方法吗?  [报价]

    您可以使用具有 QMC 和 LOL 调整功能的 DAC348x 或 DAC38J8x 系列器件。 这些特性具有精细的电平调节、可进一步降低 QMC 和 LOL 性能。

    这是否意味着他们必须针对每个本地振荡器频率进行校准/调整实验、以便获得最低的载波馈通和边带抑制? 还有其他更好的方法吗?  [报价]

    是的、这是正确的。 每个频率范围都需要自己的 LOL 和 QMC 设置。  

    TRF370417宽带应用的限制是 LOL 和 QMC 设置。 为了改善这一点、TI 现在提供本身没有 LOL 或 QMC 限制的射频采样转换器:

    https://www.ti.com/rf-microwave/transceivers-transmitters-receivers/rf-sampling-transceivers/overview.html

    -Kang

    [/quote]