Other Parts Discussed in Thread: TRF370417
工具与软件:
您好!
我的客户正在设计射频信号发生器并计划使用 TRF370417、我们面临一些有关载波馈通和边带抑制的问题、细节如下:
如原理图所示、它们绕过/取消 U44和 U47、并将 BBIN/P 和 BBQN/P 引脚直接连接到信号波形发生器、以调整载波馈通和边带抑制。 图1显示了本机振荡器频率2GHz 下目前的最佳结果。 右侧峰值是输出、中间峰值是载波馈通、左侧是低边带信号。 最佳结果是-60dbm 载波馈通和-50dbc 边带抑制。 客户的目标对象是 -65dbm 用于载波馈通 和 -60dbc 边带抑制 . 目前、它们主要通过调整信号发生器的 I/Q 输入来进行调整。 我们对原理图有什么建议、以及减少载波馈通和边带抑制的建议方法吗?
此外、客户的本地振荡器频率将在实际用例期间从250MHz 持续变为6GHz。 从产品说明书中、我注意到载波馈通和边带抑制随着 Fo 的变化而变化很大、 这是否意味着他们必须针对每个本地振荡器频率进行校准/调整实验、以获得最低的载波馈通和边带抑制? 还有其他更好的方法吗?


BR、
制造商