Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
工具与软件:
你好
最近、我正在使用 AFE7900 + Xilinx MPSoC 设计一个小型系统。
我想使用 L band (950~1450)射频信号(500MHz BW)、想要降频转换为直流(反之亦然)。
我认为我应该使用3000MHz RATE (real)来运行 ADC,并将 mixor 降至 DC 和 down sample 更改为500MHz ( I/Q )
1) JESD 接口:我找不到 JESD204B 的 I/Q 位(字节)映射格式。 (根据输入分辨率)
2) 2) JESD204B 的总接口数据位宽和接口速度是多少? (我可以在 LMFSHd 组合中找到它吗? ; F -八位字节/帧意味着它?)
在连接数据速率相同的情况下、我是否可以选择更宽的位宽和较低的接口速度?
提前感谢。
BR.
Youngjae