This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:设计指南和放大器;需要 JESD 接口格式

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1428129/afe7900-design-guide-jesd-interface-format-needed

器件型号:AFE7900

工具与软件:

你好

最近、我正在使用 AFE7900 + Xilinx MPSoC 设计一个小型系统。

我想使用 L band (950~1450)射频信号(500MHz BW)、想要降频转换为直流(反之亦然)。

我认为我应该使用3000MHz RATE (real)来运行 ADC,并将 mixor 降至 DC 和 down sample 更改为500MHz ( I/Q )

1) JESD 接口:我找不到 JESD204B 的 I/Q 位(字节)映射格式。 (根据输入分辨率)

2) 2) JESD204B 的总接口数据位宽和接口速度是多少?  (我可以在 LMFSHd 组合中找到它吗? ; F -八位字节/帧意味着它?)

 在连接数据速率相同的情况下、我是否可以选择更宽的位宽和较低的接口速度?

提前感谢。

BR.

Youngjae

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Youngjae、

    关于 JESD、您可以参阅 AFE7900数据表的8.3.8.3部分。 您可以在其中找到按输入/输出速率列出的一些不同 JESD 模式。

    您还可以使用下面的 Excel 工作表指导如何计算不同参数的通道速率:

     e2e.ti.com/.../Lane-Rate-Calc_5F00_cust.xlsx

    如果您可以提供下表中的信息、我们也可以为您所需的模式创建脚本。 值得注意的是、您需要一个采样率、使 fs/2远离操作的 CAND (950 - 1450)。

     

    TX

     

    已启用的 TX 的数量

    ?

    FS DAC [GSPS]

    ?

    单频带或双频带

    ?

    内插

    ?

    FB

     

    FB 的#已启用

    ?

    FS ADC [GSPS]

    ?

    单频带或双频带

    ?

    抽取率

    ?

    接收

     

    已启用 RX 的数量

    ?

    FS ADC [GSPS]

    ?

    单频带或双频带

    ?

    抽取率

    ?

    JESD

     

    编码(如果不确定我们可以为您挑选)

    ?

    FPGA 上的可用信道

    ?

    FPGA [Gbps]支持的最大通道速率

    ?

    需要确定性延迟和/或多芯片同步(是/否)(建议使用多芯片同步直流耦合 SYSREF 的注意事项)

    ?

    时钟

     

    使用 AFE 内部 PLL

    ?

    此致!

    Camilo