Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950
工具与软件:
我试图遵循您关于射频信号布线的指导、但我不确定应该遵循哪条建议。
AFE79xx 原理图布局检查清单规定了以下内容:
对于 AFE795x 系列、TX 是50 Ω 输出差分端接阻抗。 AFE790x 系列的输出差分端接阻抗为100 Ω。
对于50欧姆差分阻抗、需要1:1平衡-非平衡变压器。 变压器之后每条单端走线的电阻为25 Ω、有效差分阻抗为50 Ω。
AFE79xx 布局指南建议对 TXDAC 输出使用50 Ω 差分至50 Ω 单端输出:
差分射频布线必须布置为100 Ω CPWG (具有较低接地平面的共面波导)或 微带。 TXDAC 输出布置为基于50 Ω 的 CPWG 、从 TXDAC 输出至平衡-非平衡变压器、然后50 Ω 单端传输路线为从平衡-非平衡变压器至 SMA 连接器。
AFE7950EVM 布局对所有三个射频组(RX、FB 和 TX)使用相同的差分尺寸:
\
假设我们使用与 EVM 相同的匹配电路、您可以指导我们遵循正确的布线标准吗?