This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:TX 线路差分路由

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1425440/afe7950-tx-line-differential-routing

器件型号:AFE7950

工具与软件:

我试图遵循您关于射频信号布线的指导、但我不确定应该遵循哪条建议。

AFE79xx 原理图布局检查清单规定了以下内容:

对于 AFE795x 系列、TX 是50 Ω 输出差分端接阻抗。 AFE790x 系列的输出差分端接阻抗为100 Ω。
对于50欧姆差分阻抗、需要1:1平衡-非平衡变压器。 变压器之后每条单端走线的电阻为25 Ω、有效差分阻抗为50 Ω。

AFE79xx 布局指南建议对 TXDAC 输出使用50 Ω 差分至50 Ω 单端输出:

差分射频布线必须布置为100 Ω CPWG (具有较低接地平面的共面波导)或 微带。 TXDAC 输出布置为基于50 Ω 的 CPWG 、从 TXDAC 输出至平衡-非平衡变压器、然后50 Ω 单端传输路线为从平衡-非平衡变压器至 SMA 连接器。

AFE7950EVM 布局对所有三个射频组(RX、FB 和 TX)使用相同的差分尺寸:

 \

假设我们使用与 EVM 相同的匹配电路、您可以指导我们遵循正确的布线标准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在考虑使用100欧姆差分布线、因为它似乎与 EVM 布局设计匹配、我们将使用该基准中的匹配电路。 如果我们应参考文档、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erik:

    对 AFE7950 EVM 执行该操作的原因是、当时只有一个涵盖这些频率的平衡-非平衡变压器、它是一个1:2的平衡-非平衡变压器。 如果平衡-非平衡变压器对于50 Ω 单端和100 Ω 差分电阻也是1:2、则可以复制 EVM。

    此致!

    Camilo