Other Parts Discussed in Thread: AFE7071
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7071 工具与软件:
在中、AFE7071期望交错的 I-Q 数据使 QMC 正常运行。 该同步由 IQ_Flag 输入完成。
在设计中、输入只有实数数据。 那么、如果只给出 I -data 而没有 Q data、可以采取哪些措施来获得具有可接受失真的 DAC 输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这可以很好地工作。 由于您拥有真实信号、但如果您使用随附的上变频器、则混频后您将同时拥有高边带和低边带图像。
从数据输入角度来看、有两种方法可以做到这一点。
1.设置 Q = I。您需要确保 sqrt (i^2 + Q^2)< 2^14 (基本确保 I/Q 矢量在单位圆内)。 这基本上会将 I 和 Q 设置为45度。
2.设置 Q = 0。 这会将 I 和 Q 相位设置为0度。
由于这不是正交信号、因此任何类型的 QMC 校正也都不起作用。
希望这对您有所帮助、
Matt