This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:该选项是否仅支持 I 通道输入

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1419175/afe7071-will-this-support-only-i--channel-input

器件型号:AFE7071

工具与软件:

在中、AFE7071期望交错的 I-Q 数据使 QMC 正常运行。 该同步由 IQ_Flag 输入完成。  

在设计中、输入只有实数数据。 那么、如果只给出 I -data 而没有 Q data、可以采取哪些措施来获得具有可接受失真的 DAC 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这可以很好地工作。 由于您拥有真实信号、但如果您使用随附的上变频器、则混频后您将同时拥有高边带和低边带图像。  

    从数据输入角度来看、有两种方法可以做到这一点。  

    1.设置 Q = I。您需要确保 sqrt (i^2 + Q^2)< 2^14 (基本确保 I/Q 矢量在单位圆内)。 这基本上会将 I 和 Q 设置为45度。  

    2.设置 Q = 0。 这会将 I 和 Q 相位设置为0度。  

    由于这不是正交信号、因此任何类型的 QMC 校正也都不起作用。  

    希望这对您有所帮助、  

    Matt