This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7921:AFE7921链路不稳定

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7921

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1417423/afe7921-afe7921-link-not-stably

器件型号:AFE7921

工具与软件:

您好!

  我们使用的 AFE7921有一些问题。

过去,我们使用200m 带宽,我们的 AFE7921配置如下,我们的 sysref 为3.84MHz、JESD TX 和 JESD RX 速率为9.8304Gbps、它可以稳定地工作。

sysParams。 FRef = 245.76

sysParams。 FadcRx = 2949.1

sysParams。 Fdac = 2949.12*3.

sysParams.ddcFactorRx =[12、12、12]

sysParams.ducFactorTx =[36、36、36、36]

现在我们使用100M 带宽来节省 FPGA 资源和功耗、sysref 为3.84MHz、我们的 AFE7921配置如下所示、clk 和 adc/dac 速率相同、DDC 值加倍。 JESD TX 和 JESD RX 的速率为4.9152Gbps、但这种情况下不能稳定运行。有时链路断开、有时链路接通、然后链路断开切换。

sysParams。 FRef = 245.76

sysParams。 FadcRx = 2949.1

sysParams。 Fdac = 2949.12*3.

sysParams.ddcFactorRx =[24、24、24、24]

sysParams.ducFactorTx =[72、72、72、72、72]

我们还尝试更改 ADC/DAC 速率、AFE7921配置如下所示。 但这种现象是一样的,它也不是稳定的。有时链接断开,有时链接接通,然后链接断开切换。

sysParams。 FRef = 245.76

sysParams。 FadcRx = 1474.56

sysParams。 Fdac = 1474.56*3.

sysParams.ddcFactorRx =[12、12、12]

sysParams.ducFactorTx =[36、36、36、36]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    这与要求使用新 Latte 版本的其他 E2E 有任何关系吗? https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1415771/afe7921-some-question-about-latte-and-afe79xxevm_-gui-version 

    如果是、请尝试使用最新版本的 AFE79xx Latte。 另外、请 尝试设置 FadcRx = 2949.12、而不是2949.1。

    如果这些修复程序不起作用、请向我发送您的配置脚本(如果您愿意、我们可以通过专用 E2E 消息执行此操作)、我可以看一下我的设置。

    谢谢!

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        我的副本丢失了2、FadcRx 是2949.12、当我复制时丢失了2

    我们的配置如下所示

    '''
    Validation :  AFE79xx Library Version 
    				v1.67, v1.74
    Case			RX					TX						   FB						CLK					Notes
    ----	-----------------	  -----------------			-----------------			-----------			------------
    1		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in interleaved mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    		
    2		245.76Msps, 24410     491.52Msps, 44210			491.52Msps, 22210			FADC=2949.12M       DAC in straight mode
    		SerDes=9830.4Mbps     SerDes=9830.4Mbps			SerDes=9830.4Mbps			FDAC=8847.36M
    		PLL0, NCO=3500M		  PLL0, NCO=3500M			NCO=3500M                   REF=491.52M
    '''
    setupParams.skipFpga 				= 1
    sysParams							=	AFE.systemParams
    setupParams.fpgaRefClk 				= 122.88	
    AFE.systemStatus.loadTrims			= 1
    
    sysParams.FRef                    	= 122.88
    sysParams.FadcRx                  	= 1474.56
    sysParams.FadcFb				  	= 1474.56
    sysParams.Fdac                    	= 1474.56*3
    
    sysParams.enableDacInterleavedMode	= True 					#DAC interleave mode to save power consumption. Fs/2 - Fin spur occurs
    
    sysParams.modeTdd 					= 0		
    										# 0- Single TDD Pin for all Channels
    										# 1- Separate Control for 2T/2R/1F
    										# 2- Separate Control for 1T/1R/1F			
    
    sysParams.topLevelSystemMode		= 'StaticTDDMode'
    sysParams.RRFMode 					= 0   #4T4R2F FDD mode
    sysParams.jesdSystemMode			= [3,3]
    										#SystemMode 0:	2R1F-FDD						; rx1-rx2-fb-fb
    										#SystemMode 1:	1R1F-FDD						; rx1-rx1-fb-fb
    										#SystemMode 2:	2R-FDD							; rx1-rx1-rx2-rx2
    										#SystemMode 3:	1R								; rx1-rx1-rx1-rx1
    										#SystemMode 4:	1F								; fb-fb-fb-fb
    										#SystemMode 5:	1R1F-TDD						; rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb-rx1/fb
    										#SystemMode 8:	1R1F-TDD 1R-FDD	(FB-2Lanes)(RX1 RX2 interchanged)		; rx2/fb-rx2/fb-rx1-rx1
    
    
    sysParams.jesdLoopbackEn			= 0 #Make it 1 to Enable the JESDTX to JESDRX internal loopback
    sysParams.LMFSHdRx                	=['24410', '24410', '24410', '24410']	
    										# The 2nd and 4th are valid only for jesdSystemMode values in (2,6,7,8). For other modes, select 4 converter modes for 1st and 3rd.
    sysParams.LMFSHdFb                	= ["24410","24410"]
    sysParams.LMFSHdTx                	= ["24410","24410","24410","24410"]
    sysParams.jesdTxProtocol            = [0,0]
    sysParams.jesdRxProtocol            = [0,0]
    sysParams.serdesFirmware			= True 		# If you want to lead any firmware, please speify the path here. Otherwise it will not write any firmware
    sysParams.jesdTxLaneMux				= [0,1,4,5,2,3,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location. 
    												# Note that across 2T Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2T, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    sysParams.jesdRxLaneMux				= [0,1,4,5,2,3,6,7]	
    												# Enter which lanes you want in each location.
    												# Note that across 2R Mux is not possible in 0.5.
    												# For example, if you want to exchange the first two lines of each 2R, this should be [[1,0,2,3],[5,4,6,7]]
    
    sysParams.jesdRxRbd					= [4, 4]
    
    sysParams.rxJesdTxScr				= [True,True,True,True]
    sysParams.fbJesdTxScr				= [False,False]
    sysParams.jesdRxScr					= [True,True,True,True]
    
    sysParams.rxJesdTxK					= [32,32,32,32]
    sysParams.fbJesdTxK					= [32,32]
    sysParams.jesdRxK					= [16,16,16,16]
    
    sysParams.ncoFreqMode 				= "1KHz"
    	
    sysParams.txNco0					= 	[[1950,2600],		#Band0, Band1 for TxA for NCO0
    										[1747.5,2600],        #Band0, Band1 for TxB for NCO0
    										[2535,2600],        #Band0, Band1 for TxC for NCO0
    										[3400,2600]]        #Band0, Band1 for TxD for NCO0
    
    sysParams.rxNco0					= 	[[2140,2600],		#Band0, Band1 for RxA for NCO0
    										[1842.5,2600],        #Band0, Band1 for RxB for NCO0
    										[2655,2600],        #Band0, Band1 for RxC for NCO0
    										[3400,2600]]        #Band0, Band1 for RxD for NCO0
    
    sysParams.fbNco0					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO0
    sysParams.fbNco1					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO1
    sysParams.fbNco2					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO2
    sysParams.fbNco3					= 	[2200,2200]			#FBA, FBC for NCO3
    
    sysParams.numBandsRx				= [0]*4					# 0 for single, 1 for dual
    sysParams.numBandsFb				= [0,0]				
    sysParams.numBandsTx				= [0,0,0,0]
    
    sysParams.ddcFactorRx             	= [12,12,12,12]			# DDC decimation factor for RX A, B, C and D
    sysParams.ddcFactorFb             	= [6,6]
    sysParams.ducFactorTx             	= [36,36,36,36]
    
    AFE.systemStatus.loadTrims			=1
    
    ## The following parameters sets up the LMK04828 clocking schemes
    lmkParams.pllEn						=	True#False
    lmkParams.inputClk					=	1474.56#737.28
    lmkParams.sysrefFreq				=	2949.12/1024
    lmkParams.lmkFrefClk				=	True
    
    ## The following parameters sets up the register and macro dumps
    logDumpInst.setFileName(ASTERIX_DIR+DEVICES_DIR+r"\AFE7921_config_24410_1_12288.txt")
    logDumpInst.logFormat				= 0x0f
    logDumpInst.rewriteFile				= 1
    logDumpInst.rewriteFileFormat4		= 1
    device.optimizeWrites				= 0
    device.rawWriteLogEn				= 1
    
    ## The following parameters sets up the SYNCIN and SYNCOUT to interface with the TSW14J57
    sysParams.jesdABLvdsSync			= 1
    sysParams.jesdCDLvdsSync			= 1
    sysParams.rxJesdTxSyncMux			= [0,0,0,0]
    sysParams.fbJesdTxSyncMux			= [0,0]
    sysParams.jesdRxSyncMux				= [0,0,0,0]		#[0,0,1,1]
    sysParams.syncLoopBack				= True
    
    # ## The following parameters sets up the AGC
    # sysParams.agcParams[0].agcMode = 1 ##internal AGC
    # sysParams.agcParams[0].gpioRstEnable = 0 ##disable GPIO based reset to AGC detector 
    # sysParams.agcParams[0].atken = [0, 1, 0] ##enable big and small step attack
    # sysParams.agcParams[0].decayen = [0,1,0] ##enable big and small step decay
    # sysParams.agcParams[0].atksize = [2,1,0] ## bigs step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].decaysize = [2,1,0] ##big step = 2dB, small step = 1dB
    # sysParams.agcParams[0].atkthreshold = [-1, -2, -14] ##attack threshold
    # sysParams.agcParams[0].decaythreshold = [-14, -6, -20] ##decay threshold
    # sysParams.agcParams[0].atkwinlength = [170, 170] ## detector time constant expressed inn absolute time in ns. 
    # sysParams.agcParams[0].decaywinlength = 87380 ##detector time constant expressed in absolute time in ns. All detectors use the same value for decay time constant
    # sysParams.agcParams[0].atkNumHitsAbs = [8,8] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].decayNumHitsAbs = [100,100] ##absolute number of times signal crosses threshold. These crossing are with respect to the FADC/8 clock
    # sysParams.agcParams[0].minDsaAttn = 0 ##minimum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].maxDsaAttn = 22 ##maximum DSA attenuation used by AGC
    # sysParams.agcParams[0].totalGainRange = 22 ##total gain range used by ALC for gain compensation
    # sysParams.agcParams[0].minAttnAlc = 0 ##minimum attenuation used by ALC for compensation when useMinAttnAgc = 0
    # sysParams.agcParams[0].useMinAttnAgc = 1 ##enable ALC to use minimum attenuation from AGC for which compensation is required.
    # sysParams.agcParams[0].alcEn = 1
    # sysParams.agcParams[0].alcMode = 0 ##floating point DGC
    # sysParams.agcParams[0].fltPtMode = 0 ##if exponent > 0, dont send MSB
    # sysParams.agcParams[0].fltPtFmt = 1 ##3 bit exponent
    
    
    ## The following parameters sets up the GPIOs
    sysParams.gpioMapping={
    		'H8': 'ADC_SYNC0',
    		'H7': 'ADC_SYNC1',
    		'N8': 'ADC_SYNC2',
    		'N7': 'ADC_SYNC3',
    		'H9': 'DAC_SYNC0',
    		'G9': 'DAC_SYNC1',
    		'N9': 'DAC_SYNC2',
    		'P9': 'DAC_SYNC3',
    		'P14': 'GLOBAL_PDN',
    		'K14': 'FBABTDD',
    		'R6': 'FBCDTDD',
    		'H15': ['TXATDD','TXBTDD'],
    		'V5': ['TXCTDD','TXDTDD'],
    		'E7': ['RXATDD','RXBTDD'],
    		'R15': ['RXCTDD','RXDTDD']}
    		
    #AFE.systemParams.papParams[0]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[1]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[2]['enable'] = True
    #AFE.systemParams.papParams[3]['enable'] = True
    		
    
    ## Initiates LMK04828 and AFE79xx Bring-up
    AFE.deviceBringup()
    
    AFE.TOP.overrideTdd(15,3,15)
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      1.我们也改变 FadcRx 和 FadcFb = 2949.12和 Fdac = 2949.12*3 ,这也是同样的现象。

    2.当我们改变 FadcRx 和 FadcFb = 2949.12和 Fdac = 2949.12*3时,我们的 DDC 被改变以适应我们的通道速率,我们的 DDC 被更改为以下

    sysParams.ddcFactorRx =[24、24、24、24]# RX A、B、C 和 D 的 DDC 抽取因子

    sysParams.ddcFactorFb =[6、6]

    sysParams.ducFactorTx =[72、72、72、72、72]

    但它也是同样的现象,链接不稳定

    我们没有任何 EVM、我们使用我们的板进行调试

    我们还尝试将 REFCLK 更改为 REFCLK 245.76MHz、并更改 sysParams。 FRef = 245.76、但相同现象、链路不稳定。

    当未建立链路时、我们使用 FPGA 来检测同步。 我们测试 SYNC 引脚波形如下所示

    此外、当链路正常接通时、SYNC 引脚波形不是很好、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    两项建议:

    1.很可能必须调整 AFE7921 TX JESD204接收器缓冲区。 为此、请使用 C API setGoodRbd()。 您可以在下面的文档中找到详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa543/sbaa543.pdf

    2.您是否能够通过检查以下警报来帮助我们分析当前问题? 这将有助于我们了解后续步骤。 谢谢你。

    3.为获得 AFE7921的最佳相位噪声性能、我们建议将 FREF 保持在491.52MHz、因为这样可以确保 PFD 速率处于最高和最快的水平。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们尝试使用 API 来读取此状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    请阅读该 API 并不断更新。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的陈先生:

    我想跟进一下、看看你是否需要有关这一主题的任何帮助。 谢谢!

    -Kang