This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:使用 JESD204C 的 AFE7950EVM 的高速接口 PCB 布局确认

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1423288/afe7950evm-confirmation-on-high-speed-interface-pcb-layout-for-afe7950evm-using-jesd204c

器件型号:AFE7950EVM

工具与软件:

您好!

我们正在设计定制 AFE7950EVM 并使用 JESD204C。 我们需要确认高速接口 PCB 布局。

ADC 的采样频率为3GSPS、这意味着奈奎斯特频率为1.5GHz。 但是、由于输入射频信号带宽为12GHz、我们知道设计的模拟部分(包括 PCB 布线)必须支持高达输入信号的频率、以避免在降频转换之前出现任何失真或损耗。 为了解决这个问题、我们已经对布线进行了布线、以支持 RX 和 TX 路径的高达24GHz 的频率(考虑二次谐波)。

对于 JESD204C SERDES 接口、最大通道速率为29.5Gbps、基频成分约为比特率的一半(14.75GHz)。 考虑到这些高速信号的上升和下降时间、我们考虑了谐波并对 JESD 线路进行了布线、以支持高达44.25GHz 的频率(三次谐波)。

请您确认我们的方法是否正确、是否足以使设计按预期运行? 在我们继续之前、您是否会建议任何调整?

感谢您的帮助。 我们期待您的反馈。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Numeer:

    请注意、设计的模拟部分(包括 PCB 布线)应仅支持您感兴趣的频段。 对于 Rx 和 Tx、您都不希望谐波具有更高的振幅、因为这会影响您的 Rx 和 Tx 性能。  

    此致、

    David Chaparro