Other Parts Discussed in Thread: AFE7900
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900
工具与软件:
您好!
我正在使用 ZCU102电路板和 AFE7900 EVM、尝试通过 SPI 对 AFE 和 LMK 芯片进行编程。 通过 Latte 编程时、我们通常使用 Vivado 中的 IOS 来发送复位信号、如master_reset_n、ext_rx_sync_reset和ext_tx_sync_reset。 但是、我正在转换此过程的 C 代码、并注意到rst_afe79()、、enable_JESDIP()和等函数enable_JESDTXIP()。 在这些函数中、我切换多个信号、包括:
TXTDD 0th bitRXTDD 1st bitRSTn 2nd bitJESD TXRST 3rd bitJESD RSTn 4th bit
我知道这些信号需要通过 FMC 连接器发送到 AFE7900才能控制复位。 不过、我不确定需要将这些信号映射到 Vivado 中的哪个特定 FMC 引脚。
有人可以提供有关如何为这些信号确定正确 FMC 引脚的指导、或者是否有我可以遵循的 ZCU102和 AFE7900参考映射?
非常感谢您提供任何帮助或资源!
此致、
Bala.