This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:通过 FMC 为 SPI 启动启用 JESDIP

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1423498/afe7900evm-enabling-jesdip-through-fmc-for-spi-bringup

器件型号:AFE7900EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7900

工具与软件:

您好!

我正在使用 ZCU102电路板和 AFE7900 EVM、尝试通过 SPI 对 AFE 和 LMK 芯片进行编程。 通过 Latte 编程时、我们通常使用 Vivado 中的 IOS 来发送复位信号、如master_reset_next_rx_sync_resetext_tx_sync_reset。 但是、我正在转换此过程的 C 代码、并注意到rst_afe79()、、enable_JESDIP()和等函数enable_JESDTXIP()。 在这些函数中、我切换多个信号、包括:

  • TXTDD 0th bit
  • RXTDD 1st bit
  • RSTn  2nd bit
  • JESD TXRST 3rd bit
  • JESD RSTn  4th bit

我知道这些信号需要通过 FMC 连接器发送到 AFE7900才能控制复位。 不过、我不确定需要将这些信号映射到 Vivado 中的哪个特定 FMC 引脚。

有人可以提供有关如何为这些信号确定正确 FMC 引脚的指导、或者是否有我可以遵循的 ZCU102和 AFE7900参考映射?

非常感谢您提供任何帮助或资源!

此致、
Bala.