This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:AFE7900EVM

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1430165/afe7900evm-afe7900evm

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

大家早上好。
我最近购买了一个 afe7900评估板。
该卡在 TX 和 Rx 中使用不同的平衡-非平衡变压器型号、以在不同的频段中工作。 
我想知道是否可以更换所有平衡-非平衡变压器(RX 中6个、TX 中4个)
以便能够仅在5至6GHz 频段上工作。
我可以使用什么平衡-非平衡变压器/变压器? 我还想知道是否有一个 AFE79XX 模型涵盖所有通道上的该频段(5-6GHz)。

此致、Luca。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供全面的

    AFE7950EVM 开发板似乎包含我需要的功能。
    我目前已经放弃了​​更换 AFE7900EVM 上平衡-非平衡变压器的想法、 
    但决定购买全新的 AFE7950EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    AFE7900EVM 具有不同的匹配、采用不同的平衡-非平衡变压器、可覆盖所有客户的频段。 遗憾的是、没有能够 适用于所有通道的平衡-非平衡变压器、因为封装将不兼容。  

    我们建议使用与您感兴趣的频段匹配的信道。

    此致、

    David Chaparro