Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900EVM 工具与软件:
大家早上好。
我最近购买了一个 afe7900评估板。
该卡在 TX 和 Rx 中使用不同的平衡-非平衡变压器型号、以在不同的频段中工作。
我想知道是否可以更换所有平衡-非平衡变压器(RX 中6个、TX 中4个)
以便能够仅在5至6GHz 频段上工作。
我可以使用什么平衡-非平衡变压器/变压器? 我还想知道是否有一个 AFE79XX 模型涵盖所有通道上的该频段(5-6GHz)。
此致、Luca。