This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:AFE7950在160MHz 上运行

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1427733/afe7950evm-afe7950-operation-at-160mhz

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7950AFE7950-SP

工具与软件:

大家好、我们需要生成/接收两个信号、

1. x 频带(约10GHz)

2.频率较低(< 200MHz)

我们要为上述应用使用单个 AFE。

AFE7950规范规定 IF 支持600MHz 的最小频率。

我们可以看到、AFE7950-SP 可以支持 Rx 方向的5MHz。

作为一项实验、我们已对 AFE7950 EVM 进行编程、以使其在较小的频率(小于200 MHz)下生成和接收、我们可以在两个方向上看到良好的波形、如下所示。

TX 方向:

Rx 方向:

我们假设 AFE7950 EVM -端口 A 未针对较低的频率进行调优、因此振幅较小。

查询:

我们是否可以将 AFE7950用于150MHz 的载波频率(具有带宽10MHz)?

如果可以、我们可能会遇到什么样的问题(信号稳定性、更多杂散、更低振幅... 等)?

请引导我们了解以上问题。

谢谢!

OBUL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队、有任何这方面的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Obul、

    在低于数据表最小值600MHz 的情况下操作 DAC 输出时、我们无法保证数据表的性能。 具体而言、我们看到、当输出幅值低于600MHz 时、幅值开始下降。 下面是 单个器件上两个 AFE7950 Tx 通道的输出振幅图。 请注意、不能保证所有器件的行为都与下面所示的数据完全相同。  

    此致、

    David Chaparro