Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950-SP
主题中讨论的其他器件:AFE7950、 AFE7950-SP
工具与软件:
大家好、我们需要生成/接收两个信号、
1. x 频带(约10GHz)
2.频率较低(< 200MHz)
我们要为上述应用使用单个 AFE。
AFE7950规范规定 IF 支持600MHz 的最小频率。
我们可以看到、AFE7950-SP 可以支持 Rx 方向的5MHz。
作为一项实验、我们已对 AFE7950 EVM 进行编程、以使其在较小的频率(小于200 MHz)下生成和接收、我们可以在两个方向上看到良好的波形、如下所示。
TX 方向: 
Rx 方向:

我们假设 AFE7950 EVM -端口 A 未针对较低的频率进行调优、因此振幅较小。
查询:
我们是否可以将 AFE7950用于150MHz 的载波频率(具有带宽10MHz)?
如果可以、我们可能会遇到什么样的问题(信号稳定性、更多杂散、更低振幅... 等)?
请引导我们了解以上问题。
谢谢!
OBUL