This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:通过 AFE79xx-Latte GUI 进行配置时、AFE7950 qpll0不会被锁定

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1427050/afe7950evm-afe7950-qpll0-is-not-getting-locked-when-configured-through-afe79xx-latte-gui

器件型号:AFE7950EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE7950

工具与软件:

大家好、团队!

我们已经购买了 AFE7950评估板并将其配置为 ZCU102 FPGA。 为此、我们使用的是 TI 安全资源提供的.bit、.LTX 和 GUI 等资源。 最初按照 TI204c-Setup 文档中的说明配置 AFE。 编程后、如文档中所述、qpll0被锁定。  

"为了设置 FPGA 以在 JESD 通道上发送 Tx 数据、我们首先需要执行以下步骤:

  1. 使主复位脱离复位状态(将 MASTER_RESET_n 设置为1)
    1. 当主复位为1时、qpllshould 锁定、由一个值3表示。
  2. 使 Tx 同步退出复位(将 TX_SYNC_RESET_VIO 设置为0)"

但经过几次下电上电后、当我们现在尝试对其进行配置时、在对 FPGA 进行编程后、qpll0不会被锁定、即 qpll0_locked 值不会更改。 两者之间没有修改任何代码。 但是、即使在多个电源循环中、电路板也配置不正确。  

请帮助我们解决此问题!

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    进行下电上电时、您是否还对 AFE7950EVM 上的 LMK 重新编程? 此外、在进行下电上电时、您是否也对 FPGA 重新编程? 如果不对 FPGA 重新编程、是否确保使用 MASTER_RESET_n 将 IP 置于复位状态?

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的时间!

    是的、在每个下电上电周期中、我们都会对 LMK 和 FPGA 进行重新编程。 整个过程相同、但电路板行为突然发生变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AFE7950EVM 上、您是否正在使用 LMK PLL、如果是、LMK PLL 锁定 LED 是否亮起? 您能否共享您正在使用的脚本?  

    当您看到 QPLL 不锁定时、您是否能够尝试使用 MASTER_RESET_n 对 LMK 进行重新编程、然后使 FPGA 退出复位状态?  

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    是的、我们在 AFE7950EVM 上使用 LMK PLL。 您能否将 AFE7950EVM 上的 LMK PLL 锁定 LED 命名为进行检查?  

    在 QPLL 未被锁定的情况下、我们还尝试了对 LMK 重新编程并使用 MASTER_RESET_n 使 FPGA 退出复位状态 即使在这之后、QPLL 也未锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 EVM 上、LED 为 D3、在 LED 旁边将标记为"PLL2 Locked"。  仅为了确认、唯一的解决方法是对 FPGA 重新编程?  

    此致、

    David Chaparro