This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7951:同步多个元件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1433979/afe7951-synchronize-multiple-components

器件型号:AFE7951

工具与软件:

大家好、我在尝试找到一个指南或者解释、说明如何使用几个在频率和时间上实现同步的 AFE7951芯片。

我有多个 FPGA、每个 FPGA 在 JESD204中连接到 AFE。 如何确保一个芯片的4 Rx 位与另一个芯片同步?

我是否需要公共 LO、或者 REF CLK 是否 足够?  芯片的 SYSREF 是否需要通用? 要设置的寄存器很少?

整个同步机制是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    我想首先、我建议 参考下面的 PowerPoint、该 PowerPoint 介绍了如何使用 JESD204B 实现确定性延迟。 AFE 器件使用子类1、PowerPoint 在覆盖序列方面表现良好。 尤其是幻灯片13中的图。 JESD204C 非常相似、但不再使用 SYNC 信号。

    https://www.ti.com/lit/ug/snau140/snau140.pdf?ts = 1731104008485&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在保证确定性延迟之后、还有一个步骤是确保跨多个器件同步 NCO。 实现这一目的的一些常见方法如下。 第一个选项最容易实现:

    1. 如果您可以使用 SYSREF 整数倍的 NCO 频率、这可以更轻松地同步 NCO、因为这可以通过使用连续 SYSREF 的常规启动来完成。
    2. 如果 NCO 频率不是 SYSREF 的整数倍、并且可以首先对 SYSREF 进行直流耦合、则可以将 NCO 与 SYSREF 脉冲同步。
    3. 否则、唯一的另一种选择是使用 SYSREF GPIO 锁存器、此时您必须提供一个信号、该信号可以到达将在一个 SYSREF 周期内同步的所有 AFE、以便它们可以标记下一个 SYSREF 边沿同步。

    此致!

    Camilo