This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS58J63:有关此器件的问题

Guru**** 2932980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS58J63

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1443565/ads58j63-questions-about-this-device

器件型号:ADS58J63

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户 在其无线基础设施产品中使用 ADS58J63。 下面是我的客户提出的一些问题:

1.如何配置 设备以选择哪种模式? 是否可以通过 SPI 通信配置寄存器来选择模式?


2.可以在 设备运行时在正常模式和突发模式之间切换吗? 如何启用或切换到突发模式? 如何在切换到突发模式后触发高分辨率采样?


3.突发模式和正常模式在分辨率上的唯一区别是什么? 发送到 FPGA 的被采样数字信号的频率是否会改变?


在 数据表的典型电路图中、 CLKINP/CLKINM 和 SYSREFP/SYSREFM 都由时钟发生器计时。 此外部时钟的一般设置频率是多少? 是否有适用于此时钟的推荐器件? 能否使用 FPGA 的 IO 端口对固定频率翻转电平进行编程来实现它? CLKINP/CLKINM 和 SYSREFP/SYSREFM 的频率是多少?


5. IOVDD 的1.15V 是器件的内置电源、还是需要外部1.15V 电源? 1.9V DVDD 和 AVDD 可以一起供电吗?


6. SYNCbABP/SYNCbABM 是否是连接到 FPGA 的 IO 端口? 应该如何配置此 IO? 典型电路中标记的100欧姆和 Vterm=1.2V 意味着什么? 从 SYNCbABP/SYNCbABM 到 FPGA 的具体链接是什么?

非常感谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    请帮助告知客户姓名和机会。 我会请我们的营销团队与您联系。

    [报价 userid="528863" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1443565/ads58j63-questions-about-this-device "]

    1.如何配置 设备以选择哪种模式? 是否可以通过 SPI 通信配置寄存器来选择模式?

    [报价]

    该器件通过 SPI 寄存器进行配置。 客户可以使用 EVM GUI 生成配置文件

    Unknown 说:
    2.  器件运行时能否在正常模式和突发模式之间切换? 如何启用或切换到突发模式? 如何在切换到突发模式后触发高分辨率采样?[/QUOT]

    请参阅产品说明书第7.4.7节。 有自动模式和手动模式。

    Unknown 说:
    3. 突发模式和正常模式在分辨率上的唯一区别是什么? 传输到 FPGA 的采样数字信号的频率是否会改变?[/QUOT]

    客户如何定义正常模式? 数据表中没有正常模式

    在突发模式下、突发模式具有低分辨率(9位)和高分辨率模式(14位)。

    以下是该器件可用的所有模式

    Unknown 说:
    4. 在 数据表的典型电路图中、 CLKINP/CLKINM 和 SYSREFP/SYSREFM 都由时钟发生器计时。 此外部时钟的一般设置频率是多少? 是否有适用于此时钟的推荐器件? 能否使用 FPGA 的 IO 端口对固定频率翻转电平进行编程来实现它? CLKINP/CLKINM 和 SYSREFP/SYSREFM 的频率是多少?[/QUOT]

    该数据表讨论了基于不同输入场景的不同建议。 一般请参阅第7节。

    Unknown 说:
    5. IOVDD 的1.15V 是器件的内置电源、还是需要外部1.15V 电源? 1.9V DVDD 和 AVDD 可以一起供电吗?[/QUOT]

    IOVDD 由外部供电

    另请参阅第8.2节和第9节。  

    请为 DVDD 和 AVDD 添加一些电源滤波器、以在两个电源之间增加射频和噪声隔离。

    [报价 userid="528863" url="~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1443565/ads58j63-questions-about-this-device "]

    6. SYNCbABP/SYNCbABM 是否是连接到 FPGA 的 IO 端口? 应该如何配置此 IO? 典型电路中标记的100欧姆和 Vterm=1.2V 意味着什么? 从 SYNCbABP/SYNCbABM 到 FPGA 的具体链接是什么?

    [报价]

    是的、这符合基于 LVDS 的输入配置的 JESD204B 标准。 有关典型连接、请参阅第8.2节。  

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    1.对于模式8突发模式、为什么是9位模式? 由于 ADC 本身是14位、因此9位有什么意义?

    为了使 ADS58J63满足出口合规性规定、我们无法启用 ADC 继续发送14位。 我们必须针对9位具有较低的分辨率时间范围、以满足出口管制的分辨率位总数。

    客户通常在500MSPS 下使用模式8。 它们只需要立即捕获14位模式、而不需要花费全部时间来在14位下工作。 这对于 DPD 观察很有用。  
    2.我认为客户不是在谈论触发方式、他们想在工作期间将设备模式从 Mode1-7更改为 mode8? 可以实现吗?

    模式1-7启用抽取、以便将总带宽量限制在 TI 和美国出口管制规则范围内。 您必须将旁路模式(模式8)与突发模式配合使用、以符合出口管制规定。
    3. CLKIN 是用作 ADC 的采样率、所以它是否意味着 CLKIN 应为500m?

    使用此 ADC 的首选方式是500MSPS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    ADS58J63能否在直流耦合输入下运行?

    输入共模电压的限制是多少? 我在数据表中没有找到 Vcm 的值。

    我还看到 INP、INM 处的内部偏置为1.9V。 这些内部偏置是否会影响直流耦合用例?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    对于这些高速 ADC、我们只建议使用交流耦合输入。 过去、我们观察到使用直流耦合时性能较差、尤其是 HD2。  

    客户计划使用的输入频率(IF)是多少?

    此外、您是否告诉我们的营销团队计划使用此产品的客户? 我们或许可以为他们推荐一款更新颖的产品。

    -Kang