Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7900EVM 工具与软件:
您好!
您是否具有 KCU116 + AFE7900EVM 的参考设计及以下 参数:
通道速率:16.22GT/s、66/64b 编码、应用程序端时钟:245.76MHz ADC/DAC BB:491.52MSPS
如果您没有 JESD 参考设计、您能否为采用64/66编码且使用 TI JESD IP 内核的任何其他电路板提供 JESD 参考设计?
具体而言、在 JESD 8/10编码设计示例中、我们将寻找您以前(即2024年5月9日后约一周)提供给我们的相同 IP 内核。
我们有 GTH 和 Gty 收发器。
此致
Branko