This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:KCU116和 AFE7900EVM 的参考设计

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1451955/afe7900evm-reference-design-for-kcu116-and-afe7900evm

器件型号:AFE7900EVM

工具与软件:

您好!

您是否具有 KCU116 + AFE7900EVM 的参考设计及以下 参数:

通道速率:16.22GT/s、66/64b 编码、应用程序端时钟:245.76MHz ADC/DAC BB:491.52MSPS  

如果您没有 JESD 参考设计、您能否为采用64/66编码且使用 TI JESD IP 内核的任何其他电路板提供 JESD 参考设计?

具体而言、在 JESD 8/10编码设计示例中、我们将寻找您以前(即2024年5月9日后约一周)提供给我们的相同 IP 内核。  

我们有 GTH 和 Gty 收发器。

此致

Branko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Branko

    我们已通过电子邮件联系该主题。 我们将暂时结束此帖子。

    此致!

    Camilo