This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:DAC 评估

Guru**** 2930490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1450571/afe7950-dac-evaluation

器件型号:AFE7950

工具与软件:

我想以10Gbps 的通道速率传输 JESD 通道0-7。

对于8个通道、我需要一个256宽的总线。 我希望实现适当的映射、以将数据样本构建到 DAC。

256宽总线上的数据采样顺序是多少?

Latte 设置

Fdac = 11796.48

LMFSHdTx =['44210'、'44210'、'44210'、'44210']

ducFactorTx =[24、24、24]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuuki:

    您希望第一个样本位于 LSB 上、最后一个样本位于 MSB 上。 请参阅下面的示例:

    此致!

    Camilo