This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:TPS62148RGXT

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1461854/tps62148-tps62148rgxt

器件型号:TPS62148

工具与软件:

您好!

这是来自 Quantum Circuits 的 Sanjana Renganatha Desigan。 我们的团队正在尝试找到一款具有~2A 输出电流和12V 输入电压的简单稳压器。 我们找到了此器件:TPS62148RGXT、它似乎是满足我们要求的一个很好的选择。 但我们找不到任何 用于测试目的的 TPS62148RGXT 评估板。 如果您能帮助我们解决这个问题、那会很好。  

谢谢!

Sanjana Renganatha Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjana Renganatha:

    下面是 TPS62148的 EVM 链接:https://www.ti.com/tool/TPS62148EVM-034

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    感谢您共享 TPS62148EVM 链接。 这看起来是一个可靠的起点。 根据提供的信息、它似乎符合我们的要求、但我想确保它涵盖我们要求的具体方面。

    我们正在寻找一款具有以下特性的简单稳压器:

    输入电压
    :12V

    输出电压: 12伏

    输出电流: ~2A

    您是否认为此 EVM 非常适合上述需求? 因为我对这方面完全陌生、任何其他见解或建议都将对我非常有帮助。  

    谢谢!
    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjana Renganatha:

    是的、该器件可以支持100%占空比运行。 因此它可以在12V 至12V 的电压范围内工作。  

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    非常感谢您的澄清。 我今天测试了该评估板、它似乎非常适合我们的要求。

    我们的团队曾好奇上面的部分是否存在现有的 Altium 布局、因为我们计划在 PCB 中使用它。 如果是、您能告诉我们可以在哪里找到它吗? 此外、如果可用、您是否能够为我们提供 Altium 格式的布局和引脚排列图?

    谢谢!
    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjana Renganatha:

    当然。 您可以给我您的电子邮件地址吗?

    我可以通过电子邮件发送给您。

    谢谢!

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    我的电子邮件地址: renganathadesigan@quantumcircuits.com

    谢谢!

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjana Renganatha:

    我已通过电子邮件发送给您。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    非常感谢您提供这些 PCB 文件。 是否也可以向我们提供原理图 Altium 文件? 如果您能提供、它对团队非常有帮助。  

    谢谢!

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会通过电子邮件向您提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    非常感谢您帮助我们的团队解决这一问题。 我仍未收到您发送的有关原理图的任何电子邮件。

    请在您发送后告诉我。  

    谢谢!

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sanjana Renganatha:

    我现在就送你去。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您发送该消息。  

    谢谢!

    Sanjana Desigan