This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX8410LEVM:LMX8410LEVM:CAN##39;无法通过 USBtoANY 读取寄存器的值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX8410LEVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1466775/lmx8410levm-lmx8410levm-can-t-possible-to-read-the-value-of-registers-over-usbtoany

器件型号:LMX8410LEVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

尊敬的:

我尝试使用 LMX8410LEVM 评估板。 我使用 USBtoANY 工具。 问题是、我已经尝试读回收到0x0000的任何寄存器。 我检查了 SPI 数据、clk 没有问题。 我看到回读过程中的数据正常、但 TICS 软件说是0x0000。 当所有寄存器评估板 LED 亮起时、我认为它的操作系统工作正常。 不能检查,但我可以看到反应。 您能建议如何正确回读寄存器吗? 从 TICS 菜单将所有寄存器编程为默认配置后、它正确启动、LED 已打开。 然后、我将 R0[2]写入0。 因此、 要启用 MUXout (MISO)通道上的读取。 无论如何、我在回读操作期间在示波器上看到了正确的数据(一切如数据表中所述)、但 TICS 软件说任何寄存器中的数据仍然是0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    MUXout 引脚是否与其他 SPI 器件共享?

    您是否可以进行探测以确认没有波形从 MUXout 引脚流出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    否、MUXout 引脚仅连接到 USBtoANY。 我在示波器上可以根据数据表看到具有正确位的正确波形。 我看到写入寄存器操作、然后从寄存器操作读取以及位数据是相似且正确的。 区别仅在于写入/读取位。 但 TICS pro SW 仍会显示数据0x0000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    这意味着芯片响应读取/写入命令、但 TICS Pro 无法检索值。 我来向团队核实这一点。 您使用的是哪个 TICS Pro 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TICS Pro v1.7.7.7的最后一个版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    找到问题、未组装电阻器 R9、因此回读数据无法路由至 USB2ANY。  

    将焊盘短接在一起或组装一个电阻器应该可以解决这个问题。 如有必要、移除 R8。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    是的、R9解决了此问题。 谢谢